This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3881:最大输入电压为5.5V 的 LM3881、标志输出逐渐下降

Guru**** 2502285 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3881

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1164972/lm3881-lm3881-with-max-vin-5-5v-flag-output-gradually-drop

器件型号:LM3881

您好!  

对于 LM3881、我们输入5.5V 作为 VIN、并在 FLAG 输出上拉电压电平。

我们发现标志输出将在加电几分钟后逐渐下降。

重启后、这将再次正常。

绝对最大 Vin 和 EN 为6V。

你有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    请分享您的原理图并提供捕获波形、包括 VIN、EN、1标志和3标志输出。

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们已将上拉电阻器从100k Ω 更改为10k Ω。
    如果使用100千欧、则 FLAG 输出电平将过低、无法启用 LDO。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    10K 或100K 上拉不是问题。

    但您不能将 EN 直接连接到5V。

    您必须在 VCC 上升2.7V 之前将 EN 保持在1V 以下、否则器件的行为是不可预测的。  

    请在 EN 上添加电阻分压器或使用外部控制来驱动 EN。

    此致

    Yihe