This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR36506RREVM:效率低于预期

Guru**** 2509975 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1163574/lmr36506rrevm-efficiency-lower-than-expected

器件型号:LMR36506RREVM

您好!

我们的客户一直在测量 LMR36506RREVM 、无法达到数据表中公布的效率。

下面的蓝色点是测量点。

为了能够测量数据表中的曲线、他们需要做什么? 对于它们、在48V 输入电压下、黄色标记范围(10-30mA 输出)内的效率尤为重要。

此致、

Gokhan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gokhan、  

     客户是否已将 EVM 上的默认 IC 更改为 LMR36506R5RPER? EVM 默认 IC 是器件的可调节版本、效率会有所不同。 表9-3中突出显示的电感器也不同于默认 EVM 上使用的电感器、您的客户需要将电感器更新为表9-3中所示的值或类似的值、请特别注意电感器 DCR、因为这将影响测量的效率。

    除了原理图电平变化之外、确保直接测量输入/输出电容器上的输入和输出电压、以最大限度地减小压降。 我建议将一对小线直接焊接在这些组件上、并在可能的情况下使用专用万用表测量每个电压。  

    此致、

    Harrison Overrurf  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    在测试中、我们使用了以下饱和器、其 DCR 确实低于数据表中提到的 DCR。  NS10165T220MNA

    我们没有将 IC 更改为数据表中指定的 IC。  我们是否可以通过这样做将效率提高15%? 这背后的原因是什么?

    此致、

    Andr é Krummenacher

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Andr é、

    该 器  件的固定输出电压版本将能够实现更高的效率、因为内部 LDO 将由 VOUT/FB 引脚供电、而不是由 VIN 供电、这将导致测量的输入电流消耗更低。  

    更改 IC 可能不是测量 数据表中所示效率所需的唯一更改。

    如前所述、实际效率设置对于测量器件效率也很重要。 应  直接在输入和输出电容器上测量输入和输出电压、以确保考虑电阻压降。 我通常使用4 个单独的数字万用表(VIN、IIN、VOUT、IOUT)、以确保 测量结果尽可能准确。  

    此致、

    Harrison Overrurf  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好哈里森

    [引用 userid="421335" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1163574/lmr36506rrevm-efficiency-lower-than-expected/4379869 #4379869"] 器  件的固定输出电压版本将能够实现更高的效率、因为内部 LDO 将由 VOUT/FB 引脚供电、而不是由 VIN 供电、这将导致测量的输入电流消耗更低。  [/报价]

    我是否正确地认为 LDO 电流仅受输入电压的影响? 在未连接负载(Iout=0mA)的情况下、测得的输入电流 I 为40uA。 我不认为这是相关的、因为在我们指定 的负载段中、输入电流的幅度更高(请参阅下表)。

    [引用 userid="421335" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1163574/lmr36506rrevm-efficiency-lower-than-expected/4379869 #4379869">正如我之前提到的、实际效率设置对于测量器件效率也很重要。 应  直接在输入和输出电容器上测量输入和输出电压、以确保考虑电阻压降。 我通常会使用4 个单独的数字万用表(VIN、IIN、VOUT、IOUT)、以确保 测量结果尽可能准确。[/QUINT]

    我已附上测量设置的图片。 我不认为性能偏差是由不良测量导致的。

    在实际应用中、为了达到指定的效率、我们是否有任何变化?

    此致

    Andr é Krummenacher

    输入电压 48V   频率最大值 1MHz      
    输出电压 5V 电感器 22 μ H  
    器件 LMR36506RRPET  
      计算得出 计算得出  计算得出
    输入电压 输出电压 输入电流[mA] 输出电流[mA] 输入功率[mW] 功率输出[mW] 效率
       
    48、00 5、11 0、90 5、12 43、2. 26、14784 0、605274074
    48、00 5、11 1、55 9、05 74、4. 46、2455 0、621579301
    48、00 5、10 2、22 13、01 106 56. 66 351 0、622663288
    48、00 5、10 4、73 27、95 227 04 142 545 0、627840909
    48、00 5、09 8、29 49、95 397、92 254、2455 0、638936218
    47、99 5、06 33、22 207、50 1594278 1049,95 0、658594713
                   
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的安德烈:

    正确的做法 是、稳压器的输入电流会根据输入电压而变化、但输入电流不会仅根据输入电压而变化。  

    以功能方框图为例、它表明 内部 LDO 的输入电压取决于器件是固定输出还是可调输出:

    如前所述、当使用 器 件的固定输出电压版本时、降压转换器的输入电流将减小、因为 LDO 将从 VOUT 而不是 VIN 汲取电流。  

    在为提高效率而进行的更改方面、正如我之前提到的、IC 可更改为固定的5V 输出电压器件。 此外、您所展示的电压探查很好、但可以通过将一对小线直接焊接在输入和输出电容器上以进行输入和输出电压测量来改进。  

    此致、

    Harrison Overrurf