This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62595:稳压器的环路带宽

Guru**** 1144750 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62827, TPS62827A, TPSM82823, TPSM82866A, TLV62595
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1164923/tlv62595-loop-bandwidth-of-the-regulator

器件型号:TLV62595
主题中讨论的其他器件:TPS62827TPS62827ATPSM82823TPSM82866A

您好!

为了完成电源分析、我们需要知道该稳压器的环路带宽。 我们无法在该器件的数据表中找到环路响应图、Webench 不允许我们对此器件进行仿真。 您能否为我们提供该图或模型来自行进行仿真?

谢谢、

Connor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Connor、

    我们通常不会为 TLV 器件提供此类模型。  我会建议引脚对引脚、而建议改用规格更好的 TPS62827。  该模块还具有 SIMPLIS 平均模型: https://www.ti.com/product/TPS62827#design-development 

    TPS62827A 提供一个强制 PWM 模式、这在某些应用中是需要的。

    最后、我们拥有这些集成电源模块、可加快设计速度:3A TPSM82823/A 和4A/6A TPSM82866A。

    谢谢、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好、感谢您的回答。 我很感谢针对不同器件的建议、但在我们的案例中、我们将使用 TLV62595。 您说您通常不提供这些模型、这是否意味着您可以在我们需要时提供这些模型?

    其次、您是否有该器件的环路响应图?  

    谢谢、

    Connor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您解释 Connor。  我只是想确保您知道非节电模式版本(TPS62827A)、并且 TPS62827系列的电气特性在整个温度范围内、而 TLV62595仅在25 C 下指定了大多数器件。  某些应用不接受(节电模式或仅25 C 规格)。

    否、我们不提供 TLV62595的模型。  其他一些 TLV 器件可能有一个模型、但我们通常不为 TLV 提供它们。  TPS62827模型应提供类似的环路响应结果。

    我没有针对 TLV62595的环路响应。  结果在很大程度上也取决于您的电路设计。  通过添加一个与 FB 网络(R 和 C)串联的~50Ohm、可以在 EVM 上测量此值。  这在该 EVM UG 的第1.2.3节中进行了说明: https://www.ti.com/lit/ug/slvube4/slvube4.pdf 此处的环路响应图(图2)应与 TLV62595相似、但输出电容和内部补偿不同、因此结果也不同。

    Chris