This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25710EVM-017:与 CP2112配合使用

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: EV2400, BQ25710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1164967/bq25710evm-017-work-with-the-cp2112

器件型号:BQ25710EVM-017
主题中讨论的其他器件:EV2400BQ25710

大家好、

CP2112是否与  BQ25710EVM 配合使用? 我的客户遇到错误 "没有可用于此系统的免费适配器"。

在用户指南中、该器件仅使用 EV2400进行通信、不确定是否使用 CP2112。

谢谢你。

此致、
5月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、May、

    如果它遵循 SMBus 协议、并且您对 BQ25710使用从地址12、则它与 EVM 硬件兼容。

    提到的错误 "没有可用于此系统的免费适配器"听起来像是来自与 EVM 一起提供的 Battery Management Studio 软件。 此软件仅与 EV2300/EV2400兼容。

    如果客户希望使用另一个器件进行 SMBus 通信、则仍能与 EVM 通信、但无法使用 Battery Management Studio 软件进行通信。

    谢谢、
    Khalid