This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62868:电感器选择

Guru**** 2524500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1165776/tps62868-inductor-selection

器件型号:TPS62868

大家好、

还支持原始帖子中的同一客户。 根据客户、我们建议  的电感器值110nH 并不常见。 改用其他值、如0.1uH/0.15uH/0.18uH/0.2uH、是否可以?

提前感谢!


此致、

Jejomar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jejomar、

    表9-7列出了建议的电感范围和容差。  100nH 正常。

    谢谢、

    Chris