This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:使用安全存储器中的加密密钥存储实施电量监测计身份验证

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R2, BQKEYPROGRAMMER

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1165472/bq40z50-r2-implementing-fuel-gauge-authentication-using-encryption-key-storage-in-secure-memory

器件型号:BQ40Z50-R2
主题中讨论的其他器件: BQKEYPROGRAMR

尊敬的支持团队:

对于使用 bq40z50-R2 (2.11版 )的电池组、我们希望通过在电量监测计的 OTP 安全存储器中更安全地存储加密密钥来实现电量监测计身份验证。

我们能够在电量监测计内启用擦除存储功能、但在将加密密钥编程到电量监测计的安全存储器中时、我们遇到了问题。

到目前为止、我们使用了 TI bqKey Packager 软件版本1.0.9和 TI bqKey Programmer 软件版本1.0.1。

请您帮助 我们回答一些问题:

1.上述软件是否支持 bq40z50-R2? 我们尝试使用设置"SHA1 Key bw40z40x bq4050x"、但没有成功...  如果我们使用了错误的软件、您能给我们提供正确的软件吗?  

2、如何在"SHA1认证密钥 F"和/或"SHA 认证密钥 C"字段中输入128位加密密钥(bq40z50-R2需要该密钥)?

3.我们应在这些字段中输入加密密钥的确切语法

4.如何在仅支持20字节的字段中输入128位/16字节加密密钥? 仅当在该字段中输入了正好为20字节/40字符时、才能启动该工具!

5.是否存在 bqKeyProgrammer 命令行版本或任何第三方工具/库、可在完全自动化的电池生产设施中进行(安全存储器、OTP)加密密钥编程(无需手动操作人员与实际 bqKeyProgrammer 软件的 GUI 进行交互)。

非常感谢您的帮助和反馈!

此致、

   Stefan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan、

    我们目前正在 TI.com 上获取有关 SHA1安全存储器编程过程的一些更好的文档、我向您发送了一个朋友请求、我将向您分享详细信息、直到我们激活了常见问题解答页面。

    此致、

    Wyatt Keller