This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25176M:带 LiFePo4电池且具有开路状态欠压保护功能的波哈维奥尔

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25176M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1165348/bq25176m-behaviuor-with-lifepo4-battery-on-open-circuit-state-undervoltage-protection

器件型号:BQ25176M

我们的 LiFePo4电池保护电路、当电池电压下降2.0V 时、会打开负极导线;要进行复位、需要2.3V 的电压

 BQ25176M 连接到此类已放电的 LiFePo4电池时有何行为? 它将施加电压还是尝试注入电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当电池组断开负极导线时、充电器在充电器输出端感测到0V。 该器件将进行涓流充电、从而向电池输出16mA (典型值)的充电电流。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但是、在涓流充电中、器件是否施加电压(高于2.3V)以复位电池的保护电路仍不清楚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该器件不会强制施加2.3V 电压。 它输出一个稳定电流来为电池电压充电。 有关器件的行为、请参阅充电曲线数据表中的图7-2。