This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25184EVM-S12:适用于24V 输入至12V 输出/I-out 2A

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5157, LM25184, LM5156

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1164756/lm25184evm-s12-for-24v-in-to-12v-out-i-out-2a

器件型号:LM25184EVM-S12
主题中讨论的其他器件:LM5157LM25184LM5156

您好、先生、

我的客户希望找到一款隔离式直流/直流转换器器件、该器件适用于24V 输入至12V 输出/ 2A 输出。
他们还希望测试此 EVM 以验证功能。 我是否可以知道此 EVM 是否可以满足他们的要求? 更改规格需要哪些组件?
如果不能、您能否告知合适的器件?