This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:BQ78350-R1

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350-R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1165700/bq78350-r1-bq78350-r1

器件型号:BQ78350-R1

您好!

从  BQ78350-R1读取数据时遇到问题、我们每250个[M]读取一次数据。

有时、我们会注意到我们读取的数据已损坏

我们通过读取规格信息寄存器(0x1A)命令来测试 BMS、我们注意到、有时我们从寄存器获取的数据是0xFC52而不是0x0031、 我们使用示波器和逻辑分析仪运行测试 、以确保这是我们从 BMS 获得的值、我们注意到、在随机时间中、我们在读取规格 信息寄存器时获得了这个奇怪的值。

BR  

巴塞尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Basel、

    我真的不知道是什么原因导致了这种情况。 您可以尝试启用 PEC 功能(数据包错误校正)以查看校验和字节是否与数据匹配。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、  

    好的、可以尝试一下、但另一方面、这是我们在逻辑分析仪的线路上看到的数据、有什么保证 PEC 是可以的、也不会损坏? 我错过了什么?

    BR  

    巴塞尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Basel、

    正如我说过的、我不知道为什么您会看到损坏的数据。 PEC 将显示数据是否被噪声破坏、或者它是来自器件的真实数据。

    此致、

    Matt