This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90320:裕量调节- PWM 不能设置为高于1MHz

Guru**** 2581035 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD90320, UCD90240, UCD90160, UCD90160A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1165033/ucd90320-margining---pwm-cannot-set-higher-than-1mhz

器件型号:UCD90320
主题中讨论的其他器件: UCD90160UCD90160A

尊敬的团队:

我们将使用 UCD90320并启用电压裕量调节功能。

根据裕度调节电子表格、F_PWM_CALC 为3.06MHz。 但在 UCD90xx GUI 中、我们最多只能设置1MHz。

根据"slvu352c"、除 UCD90240外、所有 UCD 器件的 PWM 频率都可能高于1MHz。

这是否是 GUI 问题? 请与我分享您的意见、谢谢。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    UCD90320具有与 UCD90240相同的限制、1MHz 是最大频率

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yihe、

    如果是、应用手册"slvu352c"-> table18中存在拼写错误。

    UCD90160 (A)是否也不能支持高于1MHz 的 PWM 频率?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我们将在应用手册中添加 UCD90320、是的、UCD90160A 最高可支持>1MHz

    此致

    Yihe