This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62813-Q1:在 Vin 启动之前、EN 是否存在任何变为高电平的风险

Guru**** 674950 points
Other Parts Discussed in Thread: LM73606
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1165606/tps62813-q1-is-there-any-risk-that-en-goes-to-high-ready-before-vin-start-up

器件型号:TPS62813-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS62813LM73606

您好!

TPS62813: Vin=5V 且 Vo=1.1V 或1.8V

TPS62813的输入电压来自 LM73606的输出(LM73606 12Vin 至5Vout)

LM73606和  TPS62813 EN 信号均连接到同一信号源。

如果 TPS62813 EN 信号在 Vin 启动前变为高电平、是否存在任何风险? (我认为 LM73606将具有非单调输出启动波形)

 如果 EN 引脚上的电压大于 Vin 引脚上的电压、是否会导致 IC 损坏?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eddie、

    感谢您的提问。

    您是否级联了 LM73606和 TPS62813?

    我看到的潜在问题是、如果 LM73606的输出波形在 TPS62813的 UVLO 周围不是单调的、这可能会导致器件在关断和导通状态之间振荡。 这看起来不可能在其数据表中看到 LM73606启动波形、但应在实际 PCB 上进行测试。

    为了获得"更清洁"的解决方案、我建议将 TPS62813的 EN 连接到 LM73606的 PGOOD 引脚。

    谢谢、

    Stefano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Stefano。

    能否将 TPS62813 EN 引脚直接连接到 Vin 引脚?  或需要限流电阻 器、例如 10千欧姆。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eddie、

    您可以连接 EN/VIN 引脚。 EN 是数字输入。

    谢谢、

    Stefano