This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZM23600:最小输出电容或陶瓷电容器额定值? 确保稳定运行?

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZM23600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1165583/lmzm23600-minimum-output-capacitance-or-ceramic-capacitor-rated-value-ensure-stable-operation

器件型号:LMZM23600

尊敬的 TI 论坛:  

对于我的设计、 需要5V 输出、并且我所需的最小输出电容(符合输出电压纹波和过冲要求)非常小(大约1uF)。 然而、LMZM23600数据表(9.2.2.3)中的输出电容器选择部分指出、为了确保稳定运行、需要一个特定的最小输出电容。 然后、将显示下表 (很抱歉、该解决方案、但无法上传正确的解决方案):  

根据此表、我想到了以下问题:  

1) 1)建议的输出电容似乎是 MLCC 电容器的标准值。 但是、它在表中明确显示"建议的输出电容"。 该电容还是陶瓷电容器的额定值? 因为在这最后一种情况下、应考虑直流偏置。  

2) 2)为什么使用表中建议的最小输出电容来"确保稳定运行"? 当输出电容过小时、内部控制环路是否受到不利影响? 还是仅选择一些随机值来保证特定的输出电压纹波?  

提前感谢您的反馈、如果解释不清楚、请随时联系我。  

此致、

胡安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juan:

    你已经知道背后的真相。

    它需要足够的 Cout 电容来实现适当的环路交叉频率、这对于实现稳定开关至关重要、最小电容是降额后的有效值。  

    B R

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:  

    完美、非常感谢快速回答! 全部清除:)

    此致、

    胡安