This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC3895:反馈电路中存在问题

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC3895, PMP9622, UCC28950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1163693/ucc3895-problem-in-feedback-circuit

器件型号:UCC3895
主题中讨论的其他器件: PMP9622UCC28950

大家好、

我使用 UCC3895设计了一个电源、在没有反馈的情况下工作正常、但一旦我将反馈电路连接到 IC、它就不工作了、 我要附上原理图、请浏览一下原理图、 并帮助了解原因、谢谢!e2e.ti.com/.../DC-TO-DC-CONVERTER.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pradeep、

    感谢您在 UCC3895上提供的 Perry。

    我查看了原理图、看起来 CC-CV 环路的实现更符合 PMP-8740设计。 您能否参阅此设计和 PMP9622以了解有关实现的详细信息?

    请随意分享其他设计规格、如功率级别、输入输出电压等 如果您可以共享为交叉检查问题而开发的 Excel 计算器/PSPICE/TINA 模型、那将非常棒。

    此外、TI 印度将在下周举行节日假期。 请从我们的结尾处延迟响应

    此致、

    Harish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Harish、

    感谢您的回复。

    我在 PMP-8740中实现了 CC CV 环路、但在 UCC28950上实现了该参考设计、并且我使用的是 UCC3895dw、因此我必须做得不正确。

    我正在研发3kW 电池充电器(最大60V、50Amp)、我想使用 MCU 控制充电电流和电压、这就是我实现 PMP-8740中的 CC CV 环路的原因。

    此外、我还没有使用任何.Excel 计算器或任何其他内容进行计算。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pradeep。 由于10/24和10/25是 TI 在印度的假日、Harish 将在几天内不可用。 Mike O.将在他不在时尝试支持此问题。 感谢您的耐心等待。

    射线

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pradeep、

    请尝试以下步骤、让我们了解您的观察结果吗?

    1.您的原理图没有正确标注。 请重新添加注释并上传以轻松参考组件。

    2.当控制器位于 GND 侧时、控制器的某些信号以 PGND 为基准。 请再次验证。

    3.请澄清网 V_FB 和 FB_ISO 之间的连接

    4.首先运行 CV 环路、类似于 PMP9622、方法是在反馈路径中断开其中一个 ORing 二极管。  

    5、请在开环(与闭环)中发布一些测试波形、其中您提到转换器与测试条件一起工作、有助于更好地调试、同时提供占空比、E/A 输出电压、CS 信号等信息  

    谢谢你

    此致、

    Harish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Harish、

    感谢你的答复。

    对于第1点、第2点和第3点、我再次附上原理图。

    我现在还在离开、所以我稍后将在加入办公室时上传波形。

    您还可以共享您的电子邮件 ID、以便我可以与您共享板级配置文件、我的布局可能存在一些问题。

    谢谢你  

    此致、

    Pradeep

    e2e.ti.com/.../0728.DC-TO-DC-CONVERTER.pdfe2e.ti.com/.../6787.PSFB.pdf。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pradeep、

    感谢您发送原理图。 当您回到办公室后、请告知我们您对第4点和第5点的意见、在此期间我将检查原理图。

    此致、

    Harish