This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25141:选择其他开关频率时可能会出现 Webench 电源设计器错误?!

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5141

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1163135/lm25141-potential-webench-power-designer-bug-when-selecting-another-switching-frequency

器件型号:LM25141
主题中讨论的其他器件:LM5141

您好!

我尝试使用 LM25141RGER 或 LM25141QRGERQ1对现有设计进行重新仿真、以在18V-38V 范围内以~ 340kHz 开关频率生成5.20V @ 7A。

如果我选择2.2MHz 的开关频率、则原理图中会显示 Rt、我可以定制开关频率。  n´t 我选择440Hz 的频率、原理图中会显示 Rt Δ t、并且无法定制开关频率。 手动更改开关频率时,只要按下“重新设计”按钮,它就会切换回440kHz。

我有一位同事在2018年生成的 Webench 仿真 pdf。 在此期间、可以使用不同的开关频率(例如 Rt = 73.2kOhm、结果为~ 302kHz)。 所以它过去是有效的。

那么、我今天如何开始使用340kHz 而不是440kHz 进行仿真呢?

此致、

Matthias

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthias、  

    我会将其提交给我们的 WEBENCH 团队。 同时、我建议使用 LM5141快速入门计算器来设计您的电路。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthias、

    RT 引脚不会 出现在2.2MHz 和440KHz 频率的原理图中、因为这些频率选择由 OSC 引脚完成、如下面的数据表所示。  

    仅当用户在 下方 显示的高级用户选项中输入首选频率时、RT 才会显示在原理图中。

    我们 已经解决了这个问题。 这些更改将 在11月第一周结束前的下一个发布周期中在 TI.com 上提供。 我们将在它可用时通知您。

    谢谢、此致、
    Praveen