This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25070:BQ24075:使用电池时输出不稳定

Guru**** 1125150 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25070, BQ24075
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1159935/bq25070-bq24075-output-is-not-stable-with-the-battery

器件型号:BQ25070
主题中讨论的其他器件: BQ24075

尊敬的 TI  

我的电路显示在附件中、但问题是 BQ25070无法在电池上正常启动。 它的输出会波动并下降至大约0.15V、并在大约2Hz 的频率下保持波动 如果连接了输入(USB 5V)、则无法正常工作、但无法在电池(锂离子3.7V-4.1V)上启动。 一个是、如果充电器连接并重新拔下、它将保持稳定。 它为电池充电、因为仅在系统从电池启动时才会导致问题。 即使电池已充满电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件是 BQ24075、请进行更正

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Satish、

    感谢您分享您的原理图。 在充电器侧、原理图看起来不错(所有电容器都存在、并且电阻器设置在有效范围内)。 您是否能够共享输出电压的波形? 负载的性质是什么(您是否具有负载分布?)。

    如果您能够在 OUT 引脚上共享波形的图像、这会很有帮助。 C100电容器是否靠近 IC? 您还可以尝试使用47uF 电容器吗?

    此致、

    Anthony Pham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Satish、

    对此我没有听到任何答复,因此我将其标记为"已关闭"。 如果未锁定、请随时启动新主题或回复此主题。

    谢谢、

    此致、

    Anthony Pham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony、感谢您的建议。 我在输出端保持了47uF、并且它是稳定的