This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5164:FB 纹波设计

Guru**** 2774995 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5017

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1165115/lm5164-design-of-fb-ripple

器件型号:LM5164
主题中讨论的其他器件:LM5017

您好,

当我使用 LM5017时、以下文章引用了设计 FB 纹波和使用 Tpye 3网络。 但我不知道第7页中的公式(8)和公式(10)  是如何衍生出来的、以及为什么 CA 和 CB 是这样设计的。

https://www.ti.com/lit/an/snva776a/snva776a.pdf?ts=1666768598040&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fsitesearch%252Fen-us%252Fdocs%252Funiversalsearch.tsp%253FlangPref%253Den-US%2526searchTerm%253DSelecting%2Ban%2BIdeal%2BRipple%2BGeneration%2BNetwork%2Bfor%2BYour%2BCOT%2BBuck%2BConverter%2526nr%253D82

谢谢

此致、

Xun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Xun、

    请参阅以下说明。

    谢谢  

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Colin、

    恐怕我无法理解如何获得公式(6)(7)(8)。

    在(6)中、我无法理解为什么时间常数仅与 RFB1//RFB2和 CA 相关、而与 RA 和 CB 无关?

    在(7)中,(4*VOUT/VIN (min)+1)的含义是什么?

    在(8)中、影响 TTR 趋稳的因素是什么? 由于在小信号分析中 RFB1与 RFB2进行了分层处理、为什么 TTR 趋稳仅与 RFB1相关?

    您能 告诉我(6)(7)(8)的详细推导过程吗?

    非常感谢!

    此致、

    Xun