This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63030:有关 TPS63030DSKR 的帮助

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1164689/tps63030-help-on-tps63030dskr

器件型号:TPS63030

大家好、我对此器件 TPS63030DSKR 有一些疑问、我在数据表中做了2个典型的设计、但外出时没有3.3V 电压
我使用 R1 R2这个值840K 和150K,我可以获得一些帮助吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JeanMarc:

    您能否分享有关您获得的输出的更多信息? 绝对为0或超出预期范围。

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     第一个原理图为0 ,第二个原理图为2.7V……我自己制作了 PCB。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、 您手头有示波器吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,我有一个问题 :散热焊盘是否连接在 GND?  引脚9和3在 GND 和散热焊盘上进行 Aslo 连接?

    我将 R2 R1的值更改为  200k 和1120k、Vout = VIN 在示波器上

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JeanMarc:

    是的、正确、您可以将 EHP 和引脚3、9一起连接到 GND。

    此致

    TAO