This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24093:TS 引脚连接 NTC

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1164696/bq24093-ts-pin-connected-ntc

器件型号:BQ24093

你好

BQ24903  

连接到 TS 引脚时、
在数据表中推荐使用 NTC 100k β=3370。

如果我使用100k β=4250K、JEITA 标准 阈值将出现多少错误?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    BQ24903的工作原理是以5uA 电流偏置 TS 引脚并测量 TS 引脚上的电压、以便 NTC 的变化电阻将提供与温度相关的电压。 BQ24903设计用于与 β= 3370的 NTC 配合使用。 给定温度 范围内电阻的 NTC 公式和不同阈值对应的 EC 表 TS 电压、使用4250K 的热敏电阻 Beta、我预计会出现以下阈值:

    阈值 温度

    7.5 C

    很酷 15 C
    温暖 38°C
    很热 48°C

    此致、

    Juan Ospina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我明白了。

    感谢您的回答。