This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:PBMS 命令参数

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1164564/tps25750-pbms-command-arguments

器件型号:TPS25750

我目前正在为 TPS25750实施补丁。

阅读 TRM 中的表3-9、我可以看到:

这显然是自相矛盾的。

  1. 捆绑包的大小是应该位于字节0-3还是字节1-4上?
  2. 未提及的字节是否保留?
  3. 字节编号高于大小是否正确、或被1移位?

在这里、让我补充一下、本手册可以使用有关如何将4CC 命令用作第二级部分的一般说明、而不是将其作为"3.3.4突发补丁模式示例"的一部分。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    字节编号1、2、3和4是正确的、但是字节范围(字节0-3)和位范围需要向下移动。 (例如15:8 -> 7:0)。

    很抱歉、数据表中存在混淆、是的、字节表示法自相矛盾。 在这种情况下、字节编号应为字节1-4、如中所述:  

    [引用 userid="541683" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1164564/tps25750-pbms-command-arguments "]包大小是否应位于字节0-3或字节1-4上?

    [引用 userid="541683" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1164564/tps25750-pbms-command-arguments "]是否保留了未提及的字节?

    我们的寄存器说明以字节1开头、而不是以字节0开头。  

    [报价 userid="541683" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1164564/tps25750-pbms-command-arguments "]大小以上的字节编号是否正确,或按1移位?

    只需将标有字节0-3的字节移位1。

    [引用 userid="541683" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1164564/tps25750-pbms-command-arguments 文件"]在这里,我要补充的是,本手册可以使用有关如何将4CC 命令用作第二级部分的一般说明,而不是作为"3.3.4修补程序突发模式示例"的一部分。

    是的、我们正在为此编写常见问题解答。

    谢谢、此致、

    Chris Lim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Christopher、

    是的、这确实解决了我的问题、我现在可以上传补丁、并验证控制器是否协商了电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我很高兴您能让您的解决方案正常工作。

    再次感谢您对资源的反馈、了解我们如何更好地提供易于查找和跟踪的文档始终是一件很好的事情。

    现在关闭此主题、

    谢谢、此致、

    Chris