This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS723:我们是否具有采用 SOT23 5引脚封装的-11V LDO?

Guru**** 2323190 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A33, TPS723
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1163415/tps723-do-we-have--11v-ldo-with-sot23-5-pin-package

器件型号:TPS723
主题中讨论的其他器件:TPS7A33

大家好、

我们是否有采用可调节输出版本 ADI ADP7182AUJZ-R7的 P2P 解决方案、该版本采用我们的 TPS72301 SOT 23 5引脚封装。

但情况是我们需要-10V 典型输入电压,并将设计裕度视为15%,则最小输入电压应为-10/0.85=-11.76V,这超过了 TPS72301的绝对电压。

对于此用例、即与 ADP 器件的 P2P、您可以帮助推荐更合适的器件吗? 输出电压为-8V、输出电流为200mA。 非常感谢!

白慧琳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kelly、  

    感谢您分享此信息。 让我来看看这一点。  

    请留出1-2个工作日。  

    最棒的  

    Edgar Acosta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edgar:

    有更新吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kelly、

    Edgar 本周的工作很棒。

    我们的器件与 TPS723引脚相同、无法满足这些要求。 如果他们可以改用不同的封装/引脚排列、TPS7A33就很容易满足他们的要求。  

    此致、

    Nick