This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25792EVM:USB2ANY、用于连接到其 BQ25792EVM

Guru**** 2466950 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25792EVM, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1164949/bq25792evm-usb2any-to-connect-to-his-bq25792evm

器件型号:BQ25792EVM
主题中讨论的其他器件: USB2ANY

您好!

你好。

客户 无法将其 USB2ANY 连接到 BQ25792EVM。

他可以使用 USB2ANY Explorer 连接到 USB2ANY。

他已将固件更新为 USB2ANY Explorer 允许的版本(2.8.2.0)。

但是、每次打开 USB2ANY Explorer 时、都会显示下面的错误消息。

如果他单击“Yes”(是)立即加载固件,则会再次加载2.8.2.0,并返回开始的位置。

然后、当他尝试从 https://dev.ti.com/gallery/view/BatteryChargers/ticharger_gui/ver/1.4.5/ (选项/串行端口)连接到他的 EVM 时、他可以选择 USB2ANY、但随后收到以下消息:

当他尝试更新固件时、每次都会收到此错误:

同样,他将使用 USB2ANY Explorer,但每次尝试使用 USB2ANY Explorer 更新固件时,都会重新加载2.8.2.0。

问题:

  1. 他似乎需要2.9.03才能连接。 他如何将其安装到我的 USB2ANY 上?
  2. 在 BQ25792EVM 上,使用 USB2ANY 时是否需要启用“PULLUP”线路? 他一直通过 JP30和 JP33上拉、但想确认这是正确的。 他尝试了两种方法,但问题相同。
  3. 还有什么其他想法、为什么他无法让 USB2ANY 连接到 BQ25792EVM?

请提供建议。 非常感谢。

此致、

Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    安装 JP30和 JP33不应导致问题。  实际上、无需将 USB2ANY 连接到 EVM 进行固件更新。  USB2ANY 上有一个嵌入式复位按钮、未贴标签、需要一个回形针或较薄的硬导线才能按下。  固件更新期间、需要按该按钮作为某个点。  该引脚是否被推送?

    此致、

    Jeff  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    你好。 请参阅以下客户对您的回复的回复。 非常感谢。

    "是的、在请求时按下重置按钮。 它每次都显示“更新”正确,只是不超过2.8.2。

    此致、

    Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    运行电池充电器 GUI 时、固件更新过程似乎不成功。 我不确定是什么阻止了固件更新、但这是电池充电器 GUI 软件实现固件更新过程的问题、最终需要在应用中解决。 目前、只要 有合适的2.9.0.3固件文件可用、就可以独立于应用程序执行解决方法固件更新至2.9.0.3。

    从技术上讲、加载固件的 Windows 应用能够独立于 USB2ANY Explorer 提供的 DLL 运行。 我们有一个名为 USB2ANY SDK 的软件包(在 此处发布)、它将 独立安装固件加载程序二进 制文件、并允许您加载其他固件映像。

    安装 SDK、导航到 SDK 安装目录(通常为 C:\Program Files (x86)\TI USB2ANY SDK)中的"Firmware"目录、然后将所附文件复制到此文件夹中。 随附的文件是 USB2ANY v2.9.0.3固件的十六进制表示形式、可由固件加载程序读取。

    e2e.ti.com/.../USB2ANY_5F00_2_5F00_9_5F00_0_5F00_3.txt

    然后、转到.\bin 并在 连接 USB2ANY 的情况下运行固件加载程序。 这将允许您从固件选项的下拉菜单中选择2.9.0.3固件。 选择 USB2ANY、将固件版本选择为2.9.0.3、然后点击"Update Firmware"。 我认为这应该允许使用电池充电器 GUI 运行-我没有使用2.9.0.3专门测试此过程、但我会定期将其用于多个不同版本的 USB2ANY。

    将固件更新为2.9.0.3后、USB2ANY Explorer 的2.8.2.0版本现在可能会抱怨 USB2ANY 无效。 我不确定这是否有效... 但是、您可以在运行 USB2ANY Explorer 时忽略固件更新提示、并运行2.9.0.3 USB2ANY、而不会出现任何问题。 2.9.0.3中更改的 API 似乎与2.8.2.0中的 API 不冲突、因此这些操作仍应以相同的方式工作。

    此致、

    Derek Payne