This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25085:在%100占空比运行中突然变化的输入电压

Guru**** 2635075 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1165194/lm25085-sudden-changing-input-voltage-in-100-duty-cycle-operation

器件型号:LM25085

 大家好、我们设计了一个降压控制器拓扑、其中包含 USB PD 输入。 这意味着输入电压为5V、9V、15V 和20V。 最大电流为5A。 我们需要、如果输入电压为5V、İnput μ V 电压将直接传递到输出。 在其他情况下、控制器将调节输入电压。  为了直接通过输入5V、需要控制器以%100占空比运行。 当发生这种情况时、如果输入电压突然上升到20V、我们可能会得到高达20V 的峰值输出。 这绝对是一个不必要的情况。 我的问题是:

-是否会发生这种情况?

-如果发生这种情况、控制器再次稳定需要多长时间?

谢谢、

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eshub、

    如果 VIN 增加与 FB 节点感测到的值之间存在滞后、则可能会导致问题。  请发送一份原理图以及 VIN、V_FB、V_GATE 的一些波形、以帮助辨别具体情况。

    此致、

    Henry