This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3820-Q1:-50QDBVRQ1和-50DBVRQ1G4之间的差异

Guru**** 2515125 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1165280/tps3820-q1-difference-between-the--50qdbvrq1-and-the--50dbvrq1g4

器件型号:TPS3820-Q1

尊敬的 TI 团队:

您能告诉我 TPS3820-50QDBVRQ1和 TPS3820-50DBVRQ1G4之间的差异吗

提前感谢、

Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    在刷新 TPS3820-50DBVRQ1G4期间、TPS3820-50QDBVRQ1似乎用作名称、因为 G4是过时的"无铅"标记。

    两个器件均为 NRND、强烈建议使用等效 的 TPS3820-50QPDBVRQ1。

    谢谢、

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的快速回复。

    这是否意味着 G4 -偶数 Q1符合标准-不遵循当前无铅调节? 是否适用于即将推出的无铅法规?

    此致、

    Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    G4与所有 TPS382x 器件一样、遵循无铅法规、符合 RoHS 标准/绿色环保(低卤)。 G4后缀用于表示行业从引线型转换为无铅型时的无铅器件、由于器件现在主要是无铅型器件、因此已经过时。

    我认为这两个器件除了名称外是等效的。

    谢谢、

    Patrick