This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27520-G4:学习周期失败

Guru**** 1372470 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, GPCCHEM, BQ24172
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/911701/bq27520-g4-learning-cycle-was-fail

器件型号:BQ27520-G4
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOGPCCHEMBQ24172

我执行了学习周期。
但这是失败的。
您能告诉我为什么这个 wat 失败了。

附加的文件(packed_Data.zip)是 Learnig 周期期间的日志。
   file1.xlsx:这是学习周期期间来自 Battery Management Studio 的日志数据。
  200605_ggfile.g.csv:这是执行 Learnig Cycel 后的 gg 文件
  GPC_Tool_200531.zip:这是我提交给 GPC Tool 以获取最佳化学 ID 的数据。
  GPC_Tool_200531-report.zip:这是 GPC Tool 对上述数据的回复。

e2e.ti.com/.../Packed_5F00_Data.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我注意到您的更新状态位仍然为0、请确保您按照应用手册 SLUA903中的所有步骤操作  

    https://www.ti.com/lit/an/slua903/slua903.pdf?ts=1591373579840&ref_url=https://www.ti.com/product/BQ27520-G4

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉,现在很晚才答复。

    我已仔细确认 SLUA903。

    但我无法理解如何执行学习周期。

    那么、我可以逐步确认该过程吗?

    首先、大约第一次将电池放电为空。

    1.我是否需要向 IC 发送任何命令?

     例如、0x21。 如图3所示。 发送此命令似乎是在放松了5小时后发出的。

    放电条件是电流为274mA、放电直至电压达到3.0V。 我的端子电压设置为3.0V。

     正确吗?

    此致、

    筑地市越一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuichi、

    是的、您在第一次放电后的5小时静置周期后发送 IT enable 命令。

    如果您的设计容量为3300mAh、则您将放电至少330mA、否则监测计不会进行电阻更新、也不会完成学习周期。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wyatt

    我理解发送它是在放松后进行的。
    发送命令(0x21)后、是否会自动更新状态设置为04?
    它是哪个更新状态?
    我认为有4个更新状态、如下所示。
     -Update Status0:电量监测->状态
     -Update Staus1:电量监测->状态
     更新状态:OCV 表->OCVa0表
     更新状态:OCV 表->OCV1表

    我也有关于设计容量的问题。
    SLUA903指出、这可以从电池组数据表中复制。
    我们的电池数据表显示这是2700mAh。
    设计容量为2700mAh 是正确的吗?
    第一次放电电流应大于270mAh?

    此致、

    筑地市越一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuichi、

    确保将设计容量设置为应用的正确值、我查看的是您的.gg 文件、设计容量设置为3300mAh。 正确的做法是、放电电流不应低于 C/10、设计容量应为2700mAh。

    此监测计的更新状态稍有不同、您需要查看 EVM 用户指南以了解更新状态应为 :https://www.ti.com/lit/an/slua902/slua902.pdf?ts=1593178955883&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FBQ27520-G4

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wyatt

    我将尝试在设计容量为2700mAh、放电电流为270mA 的情况下执行学习周期。

    我将在获得结果后分享结果。

    关于更新状态
     有一些更新状态。 很抱歉、这些让我感到困惑。
     EVM 中的哪一个与 SLUA902和 SLUA903相同。
     请参阅随附的材料。

    关于设计容量
    我有经验、当我在其他应用中将设计容量更改为数据表容量时、运行时间会更短。
    具体而言、在以下条件下运行时、第二次运行后的运行时间会变得更短。
       标称容量:2300mAh (8.4V 充电和0.46A 放电)<根据电池组规格
       标称容量:2050mAh (8.2V 充电电压和0.46A 充电电流) <-根据电池组规格
       设置设计容量:2050mAh
    这是因为我认为 RM 值固定在2050mA。

    之后、当设计容量设置为2300 mAh 时、不会发生这种情况。
    RM 值在2050到2300mAh 之间。

    因此、我将设计容量设置为大于数据表容量的值、但您对此有何看法?

    e2e.ti.com/.../About-BQ27520_5F00_G4.pptx

    谢谢

    此致、

    筑地市越一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuichi、

    遵循特定于监测计的材料、某些材料适用于具有不同更新状态值的多个监测计。 当您了解 Qmax 和 Ra 表后、监测计应更新为0x02。

    您应将设计容量设置为电池制造商规格。 当您将更新状态设置为0x02后、监测计将通过学习周期学习特定电池的实际 Qmax。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wyatt

    感谢你的答复。

    从今天开始、我尝试在设计容量为2700mAh、放电电流为270mA 的情况下再次执行学习周期。

    在五个小时内放松之后、我将检查这些更新状态并分享它们。

    请稍候、我已确认。

    谢谢

    此致、

    筑地市越一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wyatt

    我已经完成了第一次放电并在5小时内放松。

    我将共享以下日志(随附的 zip 文件)。 请确认他们是否有错误。

      After _1st_Relax _in_5H_200620.g.csv:第一次放电后在5小时内放松

      After _1st_Relax _in_5h (after _send_0x21)_200630.gg.csv:在发送命令0x21后

      After _1st_Relax _in_5h (after _send_0x21)_200630_evm.png:开始为电池 EVM 捕获充电时

      learning cycle_200620.log:来自 EVM 的第一次放电和放松日志文件。

    e2e.ti.com/.../01_5F00_1st_5F00_Discharge_5F00_Relax.zip

    谢谢

    此致、

    筑地市越一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuichi、

    bqStudio 仪表板看起来正确、可以开始学习周期、您具有有效的 OCV 读数、并且启用了 Ra 表更新。 您是否成功完成了学习过程?

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wyatt

    我已经完成了第一次充电、2小时内就放松了。

    现在、我将开始第二次放电。

    但 Ra 值和更新状态似乎不会更新。

    附加的文件为以下日志。

    您能否确认倾向周期是否成功?

       After _1st_charging_Relax。g.csv:第一次充电后、在2小时内放松

       after _1_charging_elee.png:首次充电后放松 bqStudio 仪表板

       JEST_ALOAD.g.csv: 开始放电后从 bqStudio 获取  

       JEST_ALOW_DICHARGE.png:开始放电后的 bqStudio 仪表板  

       learning cycle_200620.log: 从首次放电到 首次充电和放松的 EVM 日志文件

    e2e.ti.com/.../02_5F00_1st_5F00_charge_5F00_Relax.zip

    我不确定学习周期是否成功。
    您能告诉我应该确认哪一部分来检查它吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我快速查看了您的 gg 文件。  
    更新状态0和更新状态1仍为0、这意味着既未发生 Qmax 更新、也未发生电阻更新。
    您在电池规格上看到的充电电压是多少?   
    此外、您还提到了设计容量为2700mA。    在运行学习周期之前、您需要将 Qmax Cell 0和 Qmax Cell 1设置为2700mA。 目前、我在   您的 gg 文件中看到 Qmax Cell 0和 Qmax Cell 1到3300mA。
    Andy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy

    感谢您的确认。

    我尝试将 Qmax Cell 0/1/更 改为2700mAh 来执行学习周期。

    如果您 对 我的 g.csv 有顾虑、请告诉我。

    随附的文件已更新 g.csv。

    谢谢

    此致、

    筑地市越一

    e2e.ti.com/.../Flight5_5F00_SP_5F00_FS_5F00_Ver08_5F00_200630.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能告诉我您在电池规格上看到的充电电压吗?   谢谢。  

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy

    它是8.2V。

    谢谢

    此致、

    筑地市越一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuichi、

    请告诉我们、更新后的 Qmax 值是否能让您获得成功的学习周期。 您的充电电压与电池规格相符、您使用的是什么化学 ID? 您是否使用 GPCCHEM 工具来查找它?

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wyatt

    是的、我使用了 GPCCHEM 工具。

    我随附了 GPC 报告。

    很抱歉、我再次确认电池数据表、标称容量为2740mAh。

    因此、我更改了设计容量和 Qmax 值。

    然后、我从昨天开始对电池放电。

    现在、我在5小时内完成了放电并放松了一下。 我将在发送命令0x21后开始第一次充电。

    附加的文件如下所示。

    如果您对他们有任何疑虑、请告诉我。

    附加材料

     GPC_Tool_200531-report.zip:GPCCHEM 工具的报告

     第一次放电后的 st1_discharge.g.csv:gg 文件,并在5小时内放松

     1st 放电放松.png:第一次放电后的 bqStudio 仪表板、并在5小时内放松

     发送命令0x21后、发送0x21.g.csv:gg 文件后的1st_discharge

     发送0x21.png:发送命令0x21后的 bqStudio 仪表板上的1st_discharge

     在第一次充电开始时.png:第一次充电开始时的 bqStudio 仪表板

     learning_cycle_200701.log:从第一次放电开始到5小时放松之间从 bqStudio 获取的日志文件。

    e2e.ti.com/.../01_5F00_1st_5F00_discharge_5F00_and_5F00_relax.zip

    谢谢

    此致、

    筑地市越一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuichi、

    仪表板看起来正确、可以开始学习周期、只需继续确保您遵循快速入门指南中的步骤即可。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wyatt

    感谢您的确认。

    我在5小时内完成了第一次充电并放松了一下。

    我将启动第二次放电。

    在开始放电之前、我确认了 gg 文件。

    但它似乎没有从一开始就发生变化。

    能否确认正确?

    附加的文件如下所示。

     充电后放松。png:充电后在5小时内放松的 bqStudio 仪表板。

     充电 和放松后.gg.csv:充电后放 Gg 文件,5小时后放松

     -at the biging of discharge。png:bqStudio 仪表板在充电和放松后放电开始时

     -chargind.gg.csv 之后放电的偏置时:充电和放松后放电开始时的 gG 文件

     -learning_cycle_200701.log:从现在开始使用 bqStudio。

    e2e.ti.com/.../02_5F00_1st_5F00_charging_5F00_and-relax.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wyatt

    我已经完成 了第二次放电并放松了。

    所附 材料 如下。

    请确认。

     -after_2_discharge 和_elet.png:第二次放电后的 bqStudio 仪表板可在2小时内放松。

     - after_2_discharge 和_elese.g.csv:第二次放电后 Gg 文件、可在2小时内放松。

     -learning_cycle_200701.log:从现在开始使用 bqStudio。

    e2e.ti.com/.../03_5F00_2nd_5F00_discharge.zip

    在此 学习周期中、RA 值和更新状态不变。

    这是成功吗?

    您能否确认学习周期是否成功?

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuichi、

    它看起来不成功、您可以在更新状态中检查它、以确保在第一个充电周期后从0x00更新到0x01、如果不成功、则无需继续学习周期。

    静止时、您的电池上是否还有其他负载? 当没有负载时、您的电压看起来会下降、这可能会导致监测计永远不会放松。 如果充电和放电之间没有足够的时间、则定时器可能也没有达到强制时间。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wyatt

    感谢您的确认。

    我明白了。

    一些器件连接到静止状态下驱动的电池。

    因此、我将在移除这些器件的情况下执行学习周期。

    但是、某些 IC 和电阻无法移除、因为这些是为 IC 和电池管理 IC (BQ27520)充电所必需的。

    详细信息是随附的材料、是否可以接受?

    e2e.ti.com/.../Connecting-to-the-battery_5F00_200707.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuichi、

    我建议在电池处于学习周期的休眠状态时尽可能减少负载、如果放电周期后电压的斜率没有继续下降、则可能可以继续连接这些电压。

    此致、

    Wyatt Keller  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wyatt

    感谢你的答复。

    我第一次放电时没有去除一些材料、这些材料是 ppt。 我以前发送。

      现在、电池在放电后4小时内就可以放松、所以我要等待 超过5小时的放松时间。

    我确认了日志文件、我认为电池电压似乎没有下降。 没关系吗?

    您能否确认以下材料?

      -after_1st_discharge 200708.g.csv:释放后在大约4小时内释放并放松的 GG 文件

      -learning cycle_200707.log:从 bqStudio 开始 到学习周期以及现在的日志文件。

    如果我需要移除其他器件、请告知我

    e2e.ti.com/.../01_5F00_1st_5F00_discharge.zip

    谢谢

    此致、

    筑地市越一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuichi、

    这看起来更好。 继续休息时间、然后充电以检查更新状态是否从0x00变为0x01、如果更新状态变为0x01、则继续执行最终放电、如果不是、可能会出现其他问题。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wyatt

    感谢你的答复。


    我很高兴听到这个消息。01


    电池昨天全天都在放松。 这是因为它的电压略有上升。


    因此、我在检查您的消息后开始为电池充电。


    随附材料如下。


    充电完成后、我将检查更新状态是否从0x00变为0x01。


    但我对此有疑问。


    您指的是此更新状态?

    根据我的理解、gg 文件中有四个(更新状态0、更新状态1、更新状态(OCVa0)、更新状态(OCVa1))。

      -after_1st_discharge 和_elee_200709.g.csv:gg 文件经过很  长时间的放电和放松
      -在开始首次充电时开始第一次充电时、只需启动第一个 CHARGE_200709.png:bqStudio 仪表板
      -learning cycle_200707.log:从 bqStudio 开始  到学习周期以及现在的日志文件。

    e2e.ti.com/.../6052.01_5F00_1st_5F00_discharge.zip

    谢谢

    此致、

    筑地市越一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wyatt

    我完成了第一次充电并放松了一下。

    我在放松后确认了 gg 文件。

    但所有更新状态都是0x00。 因此、学习周期可能会失败。

    正确吗? 请确认以下材料。

    您认为失败的原因是什么?

     e2e.ti.com/.../02_5F00_1st_5F00_charge.zip

    谢谢

    此致、

    筑地市越一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuichi、

    我将查看您的日志、并在下周尝试查找任何问题。

    快速问题:在充电后、您拉取.gg 文件的时间有多长? 更新状态是否足够长?

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Watty

    感谢你的答复。

     充电后大约16小时、我就这么做了。

     我将在这个周末记录日期。 我 附加了我  今天早上获得的日志文件和 g.file。

    请确认。

    e2e.ti.com/.../200713.zip

    谢谢

    此致、

    筑地市越一  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuichi、

    它看起来不成功。 我将介绍您的.gg 和日志文件、您的终止电压和最终电压看起来很高、您能否通过电池制造商的规格进行确认?

    您的放电和充电电流阈值应低于收尾电流、您的放电电流阈值应高于收尾电流。 您还需要在第一次放电之前发送 RESET 命令。

    确保遵循快速入门指南、其中提到了需要为学习周期设置的所有值及其范围。  

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wyatt

    很抱歉我迟到了。

    我的最终电压高于终止电压(3.0V)。 这是因为我使用 UVP 设置为6.0V 的电气负载对电池放电。
    因此、我的最终电压略高于3.0V。
    我开始使用 UVP 5.8V 对其放电、然后我认为最终电压将低于3.0V。

    我确认了快速入门指南、并更改了值、锥形电流、Quit 电流、充电电流和放电电流。
    我的最新 gg 文件如下所示。 如果有任何错误、请确认。
    e2e.ti.com/.../Flight5_5F00_SP_5F00_FS_5F00_Ver10_5F00_200727.gg.csv

    谢谢
    BES 此致、

    筑地市越一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuichi、

    如果您愿意、您可以在学习周期后设置最终电压、此功能可能会干扰学习过程。

    此.gg 文件看起来不错、确保在执行学习周期时执行所有步骤、确保在学习周期中释放/充电至少90%的设计容量。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wyatt

    感谢您的确认。

    我将继续执行学习周期、并在我完成第一次放电后返回给您。

    顺便说一下、我想确认设置以下值的方法。
    现在、我按照其他 成员以前的方式进行了操作、但我 不知道方法是正确的、这 是按照您 的手册进行的。
    那么、您能否 给我提供有关设置以下值的方法的材料?
     -CC 增益
     -CC 增量
     -CC 偏移
     板偏移
     -Pack V 偏移

    谢谢
    此致、

    筑地市越一     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuichi、

    使用 bqStudio 进行校准的方法可在 EVM 用户指南 中找到:https://www.ti.com/lit/ug/sluu426b/sluu426b.pdf?ts=1595958170490&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252FBQ27520EVM

    如果您正在寻找生产校准、产品页面上有几个显示示例代码的应用手册。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wyatt

    感谢您共享该文档。
    我将确认它。

    我已经完成了第一次放电、5小时以上放松、第一次充电、2小时以上放松。
    此时、以下材料为 g.file 和 log.file。
    您能确认他们有任何问题吗?
    我认为更新状态没有变化、因此学习周期失败。
    e2e.ti.com/.../Ver10.zip

    谢谢
    此致、

    筑地市越一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuichi、

    我已经浏览过您的日志、但我找不到任何阻止 Qmax 更新的东西。 明天我会详细介绍这些内容、并告诉您是否有发现内容。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuichi、

    该监测计具有电池检测功能、需要正确设置该功能才能完成 Qmax 更新。 默认情况下,它处于打开状态,但会干扰 Qmax 更新。 将 OpConfig[IDSELEN]设置为0或运行周期、直至 Flags[WAIT_ID]为0 (日志文件中始终为1、因此监测计仍未确定插入了哪个单元格)。

    请告诉我这是否可以解决您的问题。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wyatt

    感谢你的答复。

    从现在起、我开始第一次放电、将 OpConfig[IDSELEN]设置为0。
    第一次放电和放松完成后、我将返回给您。

    附加的文件  如下所示。
     -首次放电开始时的仪表板
     -gg。 将 OpConfig[IDSELEN]设置为0的文件  
    e2e.ti.com/.../6014.Ver10.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuichi、

    如果您能够获得更新的状态、请告诉我。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../0842.Ver10.zipDearWyatt

    我完成了第一次放电、放松、第一次充电和放松。
    以下是每个步骤中的 log.file 和仪表板。
    有问题吗?
    所有更新状态似乎未设置...

    我在第一次充电后犯了一些错误、然后放松一下。
    因此、我从第一次放电开始重新启动学习周期...

    谢谢
    BES 此致、
    筑地市越一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wyatt

    我将在放电和放松后开始第一次充电。
    随附的文件是开始充电以及放电和放松后的最新日志文件和 g.file 以及仪表板。

    我对发送 RESET 命令与 FAS、SS 和 RUP_DIS 位之间的关系有疑问。
    在开始放电之前、采集 g.file 并发送 RESET 命令。
    当我发送 RESET 命令时、FAS、SS 和 RUP_DIS 位变为高电平、因此无法访问 g.file。
    放电完成后、当发送 unseal 完整访问命令以获取 g.file 时、FAS、SS 和 RUP_DIS 位变为低电平。
    当我在获取用于下一次充电的 g.file 文件后发送 RESET 命令时、仪表板左侧边缘显示的电量监测计将从0%更改为1%。
     更换压力表是否正确?

    谢谢
    此致、
    筑地市越一

    e2e.ti.com/.../0257.Ver10.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuichi、

    我一直在与同事一起审阅您的文件、希望很快能获得一些有用的信息。

    查看您的日志、您在电流停止之前达到0% SOC、这可能是因为 CHEM ID 不正确匹配。  

    在初始放电之前、您可以使用复位来停止电阻更新、一旦您将电池放电、它们应该会被清除。 您无需在放电之前发送复位命令之后发送复位命令。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wyatt

    感谢您与您的同事确认了这一点。
    非常感谢。

    从您的回复中、我似乎误解了学习周期的步骤。
    以下步骤是否适用于学习周期?

    发送复位命令
    使用 C/5-C/10将电池放电至低于终止电压
    3、在5个多小时内放松
    为电池充电(不发送复位命令)
    5.在2个多小时内放松
    使用 C/5-C/10将电池放电至低于终止电压(不发送复位命令)
    7.在超过5小时内放松<-完成学习周期!

    我已在步骤1和步骤4发送 REST 命令。 根据您的回复、我认为这是导致学习周期失败的原因。
    但我对发送此命令以及如何 获取 g.file 有一些担忧。
    发送 REST 命令后、FAS 和 SS 位变为高电平。  我知道  在这种情况下、我无法获取 g.file。
    因此、我需要发送 unseate_full_access 命令、以便在学习周期中获取该命令。
    如果我在学习周期中获取 g.file、  在重新启动学习周期之前是否需要特别做什么?
    例如、发送 RESET 命令或 IT_ENABLE 命令等

    因此、除了 在当前正在进行的学习周期中进行放电之前发送复位命令外、我不会获取 g.file 并发送任何命令。
    现在、我已经完成 了步骤1 -步骤3、现在将执行步骤4。
    附加的文件是每个步骤的仪表板捕获。
    如果您有任何问题、请告诉我。

    谢谢
    此致、
    筑地市越一   

    e2e.ti.com/.../Ver10_5F00_4th.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wyatt

    我已经完成了学习周期作为先前的步骤。
    随附的材料是学习周期后每个步骤和 g.file 中的仪表板。
    RA 和更新状态看起来未更改。 因此、我认为学习周期失败了。
    您能否确认这些问题、并向我提供任何建议。

    谢谢
    此致、
    筑地市越一

    e2e.ti.com/.../1425.Ver10_5F00_4th.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuichi-San、

    您还具有 IVT 文件吗?

    通常、我的建议是通过 GPCCHEM 来确保化学 ID 准确无误。

    请告诉我这是否有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuichi、

    是否确定为您的电池编程了正确的参数? 即使在 SOC 达到0%后、它也会在一段时间后继续放电。

    以上步骤正确、仅在开始时复位、如 SLUA903中所述。 在 RESET 命令之前以及应用手册中所述的情况下发送 Gauge _EN。

    您是否还可以导出包含日志的.gg 文件、以便我们可以双击每个周期的设置?

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wyatt

    我认为这些参数是正确的、因为这些参数是在将数据发送到 gpcchem 后进行编程的。

    作为 Kang-San 的电子邮件、我再次尝试选择化学 ID。

    附加的文件是.gg 文件。 您所请求的是正确的吗?
    e2e.ti.com/.../8228.Ver10_5F00_4th.zip

    谢谢
    此致、
    筑地市越一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kang-San

    感谢你的答复。

    IVT 文件是随附的文件。 正确吗?  

    这是我在学习周期中从 bqstudio 获得的结果。

    e2e.ti.com/.../learning-cycle_5F00_200804.log

    谢谢
    此致、
    筑地市越一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kang-San

    感谢你的答复。

    IVT 文件是随附的文件。 正确吗?  

    这是我在学习周期中从 bqstudio 获得的结果。

    e2e.ti.com/.../7024.learning-cycle_5F00_200804.log

    谢谢
    此致、
    筑地市越一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wyatt

    我已将数据重新提交至 GPC 工具。
    我得到新的化学 ID。
    这是因为当我从 GPC 工具获取之前的化学 ID 时、我错误地回答了您的问题(2020年7月6日下午7:06PM)。

    从 今天开始、我 使用新的 g.file 开始学习周期。
    所附材料为新的 g.file 文件、提交数据以及 GPC 工具中的报告。
    我将在学习周期完成后再向您回复。

    如果您 对 所附材料有任何疑问、请告诉我。

     e2e.ti.com/.../GPC-data-and-ggfile.zip

    谢谢
    此致、
    筑地市越一