This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27520-G4:学习周期失败

Guru**** 1372520 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, GPCCHEM, BQ24172
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/911701/bq27520-g4-learning-cycle-was-fail

器件型号:BQ27520-G4
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOGPCCHEMBQ24172

我执行了学习周期。
但这是失败的。
您能告诉我为什么这个 wat 失败了。

附加的文件(packed_Data.zip)是 Learnig 周期期间的日志。
   file1.xlsx:这是学习周期期间来自 Battery Management Studio 的日志数据。
  200605_ggfile.g.csv:这是执行 Learnig Cycel 后的 gg 文件
  GPC_Tool_200531.zip:这是我提交给 GPC Tool 以获取最佳化学 ID 的数据。
  GPC_Tool_200531-report.zip:这是 GPC Tool 对上述数据的回复。

e2e.ti.com/.../Packed_5F00_Data.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuichi、

    如果您使用已编程的新 ChemID 成功、请告知我们。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wyatt

    我已经使用新的 gg 文件完成了学习周期。
    恐怕这似乎不成功。
    请问有什么问题吗?

    随附的材料为日志文件、学习周期后的 gg 文件以及在学习周期期间从 bqStudio 获取的数据的图形。
    e2e.ti.com/.../Ver11.zip

    谢谢
    此致、
    筑地市越一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuichi-San、

    更新状态为0x00。 您的过程看起来正确、但我认为您在开头发送了 IT_Enable 和 Reset 命令。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kang-San

    感谢你的答复。

    我在学习周期开始时将其作为所附材料进行了学习。
    正确吗?

    e2e.ti.com/.../before-1st-discharge.pptx

    谢谢
    此致、
    筑地市越一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kang-San

    我已准备好再次执行学习周期。
    随附的材料是发送 RESET 命令和 IT_ENABLE 命令后的 baStudio 仪表板。
    如果对成功的学习周期存在担忧、我将开始这样做。
    回到我的位置后、我将启动它。
    所以、如果有任何问题、请告诉我。

    谢谢
    此致、
    筑地市越一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuichi-San、

    是的、请继续。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kang-San

    感谢你的答复。
    我今天早上将继续、但 RUP_DIS 位变为低电平(绿色)。
    在我共享的仪表板上、该位为高电平(红色)。

    当我开始继续学习周期时、应该是哪种状态?

    谢谢
    此致、
    筑地市越一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kang-San

    我已经完成了学习周期、在第一次放电之前发送复位并启用命令。
    日志文件和 g.file 是随附的材料。
    请确认。
    我认为这不会成功。
    我希望您发现哪一步不正确。
    如果您有所需的数据、请告诉我。
    e2e.ti.com/.../Ver11_5F00_2nd.zip

    谢谢
    此致、
    筑地市越一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kang-San

    在我的 g.file 中、加载模式 为"0"。
    此默认设置为"1"。 因此、我将其更改为"1"、并开始执行学习周期。
    这是否是学习周期不成功的原因?
    附加的文件是新的 g.file。

    e2e.ti.com/.../Ver12.zip

    谢谢
    此致、

    筑地市越一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuichi-San、

    是否可以确保在循环后转储 gg.csv 文件?

    更新状态需要为0x04。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kang-San

    是的、我可以。
    但现在、学习周期将继续进行新的 g.file。
    我将于下星期一发送 gg.csv 文件。

    我对"更新"状态有疑问。
    在 gg.csv 文件中、有4个更新状态位。
    您指的是哪个更新状态位?
    e2e.ti.com/.../200820.gg.csv

    谢谢
    此致、
    筑地市越一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuichi-San、

    确保更改所有更新状态位。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kang-San

    感谢你的答复。

    没关系。 我将确认所有更新状态位。

    SLUA902文档指出、在学习周期中、更新状态将变为00 -> 01 -> 02。
    SLUA903文档指出、在保存黄金文件之前、更新状态将变为00 -> 04 -> 05 -> 06、更新状态应设置为02。
    您说"更新"状态需要在学习周期后为04。
    哪种状态是正确的?

    SLUA903指出、学习周期是第一次放电和放松->发送0x21和0x41命令  ->第一次充电和放松->第二 次放电和放松。
    您说它是发送0x21和0x41命令  ->第一次放电和放松->第一次充电和放松->第二 次放电和放松。
    哪个顺序正确?

    我需要从今天上午开始第二次放电并放松一下。
    因此、我明天可以发送 g.csv 文件和日志文件。

    谢谢
    此致、
    筑地市越一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kang-San

    我已经使用新的 g.csv 完成了学习周期。
    但所有更新状态位都没有改变。
    请帮我...

    以下材料为学习周期中的 log.file 和之后的 gg.csv。

    e2e.ti.com/.../Ver12_5F00_1st.zip

    谢谢
    此致、
    筑地市越一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuichi-San、

    我想您没有发送它使能和复位命令。 请在循环开始时发送这两条命令、重复该循环。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kang Kang San

    感谢你的答复。

    我知道我正在发送两条命令、但我将重试。
    在开始学习周期之前、我想确认该过程。
    以下材料是过程。
    您能否确认它是否正确?
    e2e.ti.com/.../Lerning_5F00_Cycle_5F00_Procefure_5F00_200907.pptx

    谢谢
    此致、
    筑地市越一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuichi-San、

    是的、我认为是正确的。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kang Kang-San

    我在发送 RESET 和 TI ENABLE 命令后执行了学习周期。
    以下 是学习周期中的日志文件和之后的 g-文件。
    学习周期 是否成功? 请确认。
    e2e.ti.com/.../201008.zip


    谢谢、
    此致

    筑地市越一  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuichi-San、

    根据此日志文件和 gg 文件,您未成功发送 IT Enable 命令。

    我将了解我们是否可以离线为您计算 Qmax 和 Ra。

    现在、请重复学习周期。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kang Kang-San

    感谢您的计算。

    我将重复学习周期。
    我发送了 IT Enable 命令并将其作为附加材料进行检查。
    您如何判断它是否成功?

    e2e.ti.com/.../Lerning_5F00_Cycle_5F00_Procefure_5F00_201008_5F00_02.pptx

    谢谢、
    此致
    筑地市越一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuichi-San、

    更新状态不是0x01、而是0x00。

    我将从您的文件计算 Qmax 和 Ra 表、但在平均时间内、请在发送0x01后向我发送 gg 文件。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kang Kang-San

    您说更新状态(我的 gg 文件的状态?) 不是0x01而是0x00、并在发送0x01后发送 gg 文件、但我不太理解您的意思。

    我认为我发送给您的 gg 文件的所有更新状态都是0x00、它是正确的吗?
    是否发送0x01发送 IT_ENABLE 命令? 我认为该命令是0x21。

    谢谢、
    此致
    筑地市越一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuichi、

    我们正在计算您的 Ra 和 Qmax 值、以验证您为何无法获得成功的学习周期。

    很抱歉耽误你的时间。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wyatt-San

    感谢你的答复。

    我期待收到您的反馈。

    谢谢、
    此致
    筑地市越一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuichi、

    我一直在检查您的数据、您可能没有达到完整的90% DOD 更改电量监测计需要学习的电量、尝试在开始放电之前按照制造商规格对电池充电、 在上一个学习周期中、似乎处于4050mV 左右、并查看已将起点置于8% DOD 的化学 ID。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wyatt-San

    感谢您的评论。

    我认为、大约4050mV 的电压可以 满足制造商的规格要求。
    我使用的电池组有两节串联的电池。
    但 BQ27520适用于单节电池。
    因此、电池的电压被分压至1/2并输入到该 IC。
    因此、以4050mV 充电意味着电池组的充电电压为8100mV。
    该充电电压是制造商规格。
    在这种情况下、我应该怎么做?

    谢谢、
    此致
    筑地市越一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuichi、

    这是预制包吗? 建议使用较低的电压来延长周期寿命或保护电池组、这可能仍不足以在 DOD 中进行更新。

    您是否循环电池组并使用8100mV 的最大电压提交给 GPPCHEM 工具?

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wyatt-San

    感谢你的答复。

    >这是预制包吗?
     ->是。

    >您是否循环电池组并使用8100mV 的最大电压提交给 GPPCHEM 工具?
     ->我循环电池组并使用8100mV 充电。
      提交的数据如下。

    e2e.ti.com/.../GPC_5F00_Tool_5F00_200813.zip

    谢谢、
    此致
    筑地市越一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuichi-San、

    我相信您尚未达到成功更新所需的90% DOD、我一直使用我们的化学数据运行您的记录数据、您只会得到大约86%的 DOD 更改。

    您能否发送电池组制造商规格表? 每节电池的最大充电电压为4050mV、非常低、通常该数字为4200mV、是我们化学 ID 的参考值。

    此致、

    Wyatt Keller  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wyatt-San

    感谢你的答复。

    很抱歉、我在最后一封邮件中输入了拼写错误。
    充电电压为8200mV 而非8100mV。
    对于单节电池、电压为4.1V。

    规格表如下所示。
    请确认。

    e2e.ti.com/.../battery-specification_5F00_02.pdf

    谢谢、
    此致
    筑地市越一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuichi-San、

    由于您的电池的电压范围比平常小一些、因此您必须确保通过减小充电锥形电流来尽可能接近8200mV 规格。

    目前您尚未达到所需的90% DOD、在最后几个日志中、您的宽松电压为4050mV、这不足以实现 DOD 的90%变化。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wyatt-San

    感谢你的答复。

    我的宽松电压似乎不够高、但我不确定应该如何解决这个问题。
    请问 我该怎么办?
    如果我需要在 g.file 中更改锥形电流设置、您能给我一个关于  它有多好的建议吗?

    谢谢、
    此致
    筑地市越一
     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuichi-San、

    您需要在充电器侧更改此值、以便减小尺寸、从而接近最大电荷。 如果您使用实验室设备为电池充电、则需要为设备设置该设备。

    在充满电时、宽松电压需要更高、因此我们需要缓慢地将更多电流涓流。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wyatty-San

    感谢你的答复。

    我是否需要更换充电器侧?
    我使用 BQ24172 (TI) 为 IC 充电。
    以下是我的电池充电电路。
    我知道、只能在 CC 充电期间设置此 IC 的充电电流值、在 CV 充电期间设置充电电压值。
    我需要更改哪个部件?我为设备设置了该部件。

    谢谢、
    此致
    筑地市越一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuichi-San、

    仅在学习周期中、尝试减小锥形电流、更多的情况下、您可以将电池充电到更接近电池组制造商的最大额定值。 您无需为生产更改充电器电路、这仅适用于学习周期、因此我们可以获得所需的90% DOD 完全更改。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wyatt-San

    感谢你的答复。

    我确信我需要减小锥形电流。
    但我可能无法理解什么是锥形电流。 请告诉我。
    以下材料是我学习周期中的当前数字。
    此图中的哪个电流是您指的锥形电流?
    电流对我的电池来说最合适?
    e2e.ti.com/.../Log-file-during-learning-cycle.pptx

    谢谢、
    此致
    筑地市越一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuichi-San、

    请为电池充满电。

    很可能存在相当多的串联电阻。 您能拍摄设置的图片吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kang Kang-San

    感谢你的答复。

    我的设置如下。 请确认。
    如果您有任何问题、请告诉我。
    e2e.ti.com/.../My-setup.pptx

    谢谢、
    此致
    筑地市越一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuichi-San、

    正如康锦实所说,如果电池的连接/串联电阻非常高,则很难按照电池组制造商的建议为电池充满电。 如果您的系统具有1欧姆串联电阻、则充电电流为50mA (约为典型的电荷逐渐减少)时、线路会出现50mV 压降。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wyatt-San

    感谢你的答复。

    我知道电池的连接/串联电阻是否  很难充满电。
    但我认为 在我的设置中、这些电阻不包括在内。
    随附的材料是我的设置。
    请确认并给我您的想法。

    e2e.ti.com/.../My-setup_5F00_02.pptx

    谢谢、
    此致
    筑地市越一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    到电池端子的导线极长。

    是否有任何方法可以减少充电器与电池组上电池组的输出连接?

    是否可以通过切割和连接新连接器来缩短电线?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kang Kang-San

    感谢你的答复。

    我可以在学习周期中轻松拆下外部线束。
    电池的连接器 可  直接连接 到主板上的连接器。

    我是否需要切断电池的电线并通过焊接将其直接连接到电路板?

    谢谢、
    此致
    筑地市越一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuichi-San、

    本练习的目的是减少系统的布线阻抗。

    执行必要的操作。

    另一种选择是获得4线感应电源并克服充电过程中的 IR 压降。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kang Kang-San

    感谢你的答复。
    我明白了。
     一旦我通过缩短这些导线获得数据、我会马上回来。

    谢谢、
    此致
    筑地市越一