This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答]无线电源 RX 的启动故障排除

Guru**** 2782555 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ51003, BQ51013B, BQ51050B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/910420/faq-startup-troubleshooting-for-wireless-power-rx

主题中讨论的其他器件:BQ51003BQ51013BBQ51050B

此常见问题解答详细介绍了充电开始和突然停止时或器件无法启动时的故障排除。 它适用于 bq51013B、bq51050B、bq51003等无线电源 RX。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    充电开始但突然停止

    • 检查 RECT 处的电压以查看 TX 是否尝试为 RX 供电、需要至少80mS 的脉冲。 如果 RECT 在启动时未达到7V 的目标电压、则输出将不会开启。 UVLO 需要2.7V 电压、然后它开始将 TX 工作点调整为7V。
    • 检查发送器正在执行什么操作、接收器将指示发送器使用 EPT 数据包关闭。 需要注意的是、EPT 数据包在数据包末尾插入了 RECT。 检查 EN1/2和 TS/CTRL 设置。
    • 器件可能过热、并向 TX 发送内部故障消息。 当器件内部结温达到150C 时、它将向 TX 发送 End Power Transfer 02 (EPT02)以停止电源传输。 TX 将关闭、但不同制造商之间的时间会有所不同。 ILIM 设置 LDO 的输出电流。 当单元进入电流限制时、LDO 上的功率耗散将急剧增加。 检查 RECT 引脚和 OUT 引脚之间的压降、这将在一定程度上说明内部5V LDO 上的功率耗散。 指向过热常见问题解答的链接

     

    器件未响应/从不充电

    • 如果 RECT 未达到目标电压、输出将不会打开。 当 OUT 打开时、您应该会看到 RECT 电压下降、COMM 数据包(CEP)的速率将为250ms。 如果系统调优到目标时遇到问题、它们将以30mS 的速率运行。
    • RECT 必须大于2.7V 才能启动。 但它也不能高于最大15V OVP 点。
    • 如果 RECT 未达到7V 目标值、可能是由于通信错误或系统增益不足、线圈调谐可能关闭。 请参阅 C1/C2调优常见问题解答。
    • 通常、TI 建议为 COMM1和 COMM2引脚使用22nF 电容器。 根据最终解决方案中通信稳健性测试的结果、可能需要增加到47nF 电容器。 通信问题的线索是 TX 关断的时序、前三个数据包 SS/ID/Config 将立即下降。 在电源传输期间、每1.5秒必须接收一个正常数据包、否则 TX 将关闭。
    • 对于高 L 值线圈、请尝试减小 COMM1和 COMM2电容器。 如果您使用的高 L 线圈会降低 Cs、COMM 电容器应约为 Cs (C1)值的10%。 CS 值由 RX 线圈的 Ls 确定。 Ls 是线圈安装在器件外壳和 TX 上时的测量值。 数据表中的线圈 L 值为自然通风、不受周围金属的影响。 Ls 和 Cs 调谐至100kHz。 当 Ls 值上升时、Cs 值将下降以保持100kHz 的调谐。

     

    如果 RECT 显示过低

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    查看我们有关无线电源的其他常见问题解答