This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM43601:Webench 设计未按预期工作

Guru**** 2529280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/914032/lm43601-webench-design-not-working-as-expected

器件型号:LM43601

大家好、

我已根据 Webench 仿真设计了-15V 逆变器设计。 但它不起作用(0.67V)。

如果我在 V 输出和 GND 之间建立瞬时短路连接、它将开始按预期(-15V)工作。 我应该从 Webench 设计中更改什么?

此致、

Pascal。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pascal、您好!

    是否可以尝试在 SS 引脚和-ve Vout 之间添加47nF SS 电容、然后重试?  如果这不能解决问题、请重新打开主题、您能否共享您的布局?

    谢谢、希望这对您有所帮助?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的建议、我今天将对其进行测试并告知您!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试将47nF 电容器从 SS 引脚连接到 Vout、但不起作用、我仍然具有相同的行为。

    这是您请求的布局。 紫色为-15V、蓝色15V 供您参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ernesto、

    布局似乎与数据表中给出的建议有很大不同、我怀疑这可能是问题所在?  开关转换器需要实施以下布局规则、以确保可靠运行。

    请查看数据表中的布局指南、并注意以下位置。  对于需要使用最小阻抗路径从组件直接连接到引脚的设计、请考虑这些因素至关重要。

    输入电容器从 Vin 引脚到 PGND 引脚的放置

    BOOT 引脚和 SW 引脚之间的升压电容器

    VCC 和偏置电容器需要放置在各自的引脚和 PGND 上。

    4.反馈电阻器放置在靠近 IC 引脚的位置

    在上述布局中、2和4看起来是可以接受的、但如果确实如此、也许能够改进布局版本?  1和3似乎违反了我上面所说的规则?

    建议您考虑这些建议、以确保您可以在开始布局修订之前使此设计正常工作。   

    希望这对您有所帮助?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们进行了建议的修改、但输出电压仍然为0.63V。 当我们在 GND 和 Vout 之间进行即时短切时、它在-15V 电压下开始工作、因此行为相同。

    下面是经过 klodge 修改的电路图片:

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ernesto、

    感谢您分享照片。 遗憾的是、您需要对 Cin 和 Cout 使用具有低 ESR 的优质陶瓷电容器。  此外、电容器的使用方法不理想、引线较长等

    确保使用的电感器或等效器与 WEBENCH 推荐的电感器相同。  此外、我还会从顶部表面刮擦电阻器、以暴露铜并将接地端连接到此处、以确保 VCC 和 Vbias 电容器具有较短的返回路径。  在某些情况下、由于布局远不理想、您可能需要冒险旋转电路板、以消除这一问题。  如果您决定发布新布局、请发布新布局、我们将在您发送出去之前为您进行审查、以最大程度地降低布局问题的风险。

    希望这对您有所帮助?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:  

    以下是更新建议:

    原理图:

    布局:

    3D 工程图:

    下一步应该是进行制造、但我们希望事先与您确认、并确保它将提供-15V 的输出电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ernesto、

    有关原理图的一些注释:

    1. 确保输入和输出布线尽可能宽、这将减少由于电流而导致的布线上的压降。 请考虑改用覆铜。
    2. 避免出现-15V 布线中所见的尖锐角度。
    3. 将输出电容器靠近电感器的 Vout 端放置、并靠近 PGND 和 外露焊盘接地。  

    希望这对您有所帮助。

    此致、

    Harrison Overrurf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ernesto、

    我认为这个问题已经解决。  如果仍有问题、请随意重新打开该主题。  谢谢!

    此致、

    Harrison Overrurf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Harrison、

    下面是我们的布局更新...

    3D 视图:

    如有任何意见、请告知我们、如果有必要、请前往并进行制造。

    此致、

    Hector。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Harrison、

    您能否确认布局的重新设计、以便我们继续 PCB 制造?

    此致、

    Pascal。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Harrison、

    我们对布局设计进行了建议的更改、您能否确认新设计适合制造?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hector、您好!

    很难从布局中得知您是否已将 SYNC 引脚连接到 GND。 此 SYNC 引脚不应悬空、请确保连接到 GND。

    否则看起来不错。 如果您有其他问题或疑问、请告诉我。

    此致、

    Harrison Overrurf