This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DCR010505:有关 DCR010505大启动电流的问题

Guru**** 2533790 points
Other Parts Discussed in Thread: DCR010505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/914746/dcr010505-question-about-dcr010505-large-start-up-current

器件型号:DCR010505

大家好、

我的客户正在使用 DCR010505生成具有5V 输入的隔离式5V 输出电压。 但我们发现、在启动过程中、5V 输出电压会有延迟、并且启动电流非常大。

测试条件:VIN=5V、VOUT=5V、ILOAD=0A。

 在测试结果中、我们可以看到:

当刚刚施加5V 输入电压时、输入电流 Iin 显示负电流脉冲(~1A) 、然后是正电流脉冲(~700mA)

~5ms 后、输入电流 Iin 显示较大的正电流脉冲(~2A)

在2A 电流脉冲之后、Vout 开始斜升。

我的问题是:

1.为什么在施加5V 输入电压时出现负电流脉冲?

2.为什么 Vout 升高和 Vin 之间存在~5ms 的延迟。

由于2A 正电流脉冲太大、5Vin 将明显下降、因此它将影响由相同5Vin 供电的其他电源轨。 那么、这种2A 正电流脉冲是否正常现象? 可以避免吗?  

谢谢

此致、

韦恩  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    您能否提供有关您的应用的更多信息、例如电路原理图? 我很好奇、知道是什么导致了这种异常行为。
    我怀疑输入端连接的任何元件都可能导致负电流。 此外、负载上是否连接了什么?

    谢谢、
    Alejandro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alejandro、  

    请参阅下面的 DCR010505原理图。 当我执行测试以捕获波形时、负载上没有任何东西。 您能否帮助在实验室中进行测试、以查看是否可以重现启动波形? 谢谢。

    此致、

    韦恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    遗憾的是、由于新冠疫情、实验室访问受到限制。 在尝试进入实验之前、我们希望确保这是否可以通过通信解决。
    原理图看起来正常。 您能否提供有关输入端连接了什么的信息?

    谢谢、
    Alejandro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    您能否提供亚历杭德罗问题的更新?

    此致、

    Jimmy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alejandro、  

    当我在之前的回复中捕获波形时、输入来自5V 直流电源。 因此、我认为输入应该正常。 请帮助提供有关在 DCR010505刚刚启动时将消耗多少输入电流的更多信息。 谢谢。

    此致,

    韦恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    如 Alejandro 所说、在当前的 COVID19情况下、实验室访问受到限制、因此他可能需要一些时间才能获得实验室结果。 因此、我想尽量在这个论坛上解决这个问题。 下面我还有几个问题:

    1. 从现在开始、假设您有一个稳定的5V 直流电源来为 DCR010505供电、我是否可以根据您之前提供的原理图进行安全假设? 没有任何其他方法连接到 P5V、这可能会在启动期间导致输入电流尖峰?
    2. 您是否曾尝试连接虚拟电阻器以在输出端实现"预加载"、以查看此问题是否仍然存在? 通常、建议为这些隔离式电源模块使用一些虚拟电阻器。  
    3. 在您的端部、您看到有多少电路板发生了此故障?
    4. 如果可能、请提供 PCB 布局 SOI、以帮助查看是否有任何可能导致此问题的原因。

    此致、

    Jimmy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    是否有此事件的更新? 您能否提供 Jimmy 问题的更新?

    谢谢、
    Alejandro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    一段时间以来、我们一直没有收到您的回复、我们将假定您能够在您的结尾处解决问题 此主题将关闭。 如果您还有任何其他问题、您可以回复此主题以继续讨论。

    此致、

    Jimmy