This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28251:电流模式控制或电压模式控制

Guru**** 2538950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/918277/ucc28251-current-mode-control-or-voltage-mode-control

器件型号:UCC28251

我们需要设计一个390输入24V/1400W 直流/直流转换器。 并使用平面磁芯来满足小尺寸要求。 我选择了四个并联的350W 转换器来实现。 每个转换器由 UCC28251设计、电流共享由 UCC39002实现。对于此应用、哪种电流模式和电压模式是更好的选择?

对于峰值电流模式控制、RAMP/CS 引脚与电流互感器生成的电流信号直接连接。 电流信号是否还需要直接连接到 ILIM 引脚?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    每个350W 转换器是半桥还是全桥? 半桥功率级必须使用电压模式控制。

    此致

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    由于我的答复没有得到答复,我将关闭这一帖子。

    如果您有更多问题、请打开新帖子。

    此致

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、由于其他原因、没有时间答复。 我可以在这里答复吗?
    每个350W 转换器都是半桥。
    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    如果是半桥、则需要使用电压模式控制、峰值电流模式控制与半桥拓扑不兼容。

    此致

    Peter