This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2947:电路中的 PWPD 引脚连接

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ2947, BQ77905, BQ77915

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/915452/bq2947-pwpd-pin-connection-in-the-circuit

器件型号:BQ2947
主题中讨论的其他器件: BQ77905BQ77915

我在浏览过过压保护 IC bq2947的数据表、在 IC 的底部平面上找到了一个 PWPD 引脚。

该引脚有何用途? 这是否在内部连接到 IC 的 VSS 引脚?

如果我将其保持悬空状态而不将其连接到 VSS 引脚、该怎么办? 它是否会影响 IC 的任何功能或安全性?

如果电池的串联组合大于4、例如13s/14S、在这些情况下、是否需要为所用的所有 IC 将 PWPD 引脚与 VSS 连接? 如果不这样做、电路性能会发生什么情况?  

请帮助我理解这一点。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shubham、

    此引脚用于将散热焊盘接地。 建议将该引脚连接到 VSS、如数据表的第6节所示(请参阅 PowerPAD 行)。

    我不建议将此引脚悬空、因为它需要为 VSS 提供基准以进行精确的电池电压测量。 这可能会导致意外故障。  

    如果您希望使用13S 或14S 系统、我建议您使用我们的较高电池节数 IC 之一、例如 BQ77905或 BQ77915。 这些器件的数据表中有详细的图表、用于描述多节电池电路的外观。  

    如果您有任何疑问、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn、

    感谢您对查询的答复。 但是、我没有得到想要了解 IC 上 PWPD 引脚功能的答案。 正如数据表中提到的、PWPD 引脚应连接到 VSS 引脚、我得到了这一点、但我无法理解的是为什么?

    在我看来、该焊盘的主要功能是、如果我错了、请纠正我的问题、那就是散发 IC 中产生的热量。 那么、我想知道、即使 PWPD 引脚悬空、VSS 作为基准的电压测量功能如何受到影响? 如果我认为 PWPD 对于测量非常重要、那么 IC 中必须已经有一个内部连接。 那么、请帮助我理解、为什么建议将 PWPD 引脚连接到 VSS、如果保持悬空会发生什么情况?

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shubam、

    很难准确推测如果未连接 PWPD 可能会出现什么问题、但我们在数据表中多次提到强烈建议这样做。 如果不遵循建议的配置、我们无法保证功能正确。 有一个应用手册详细介绍了这些类型器件的附件、并提到了散热焊盘。 我强烈建议阅读本文档以了解更多信息。 可以在 此处找到该文档。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn、

    我浏览了您建议的文档、找不到有关散热焊盘电气连接的任何相关信息。 如果您能让我了解有关 IC 上散热焊盘和 VSS 引脚电气连接的建议的基础、我会很高兴。 我认为这也适用于任何其他 IC。  

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shubham、

    文档中提到:"标准 QFN 和 SON 封装具有外露焊盘、可增强散热和电气特性、从而实现高功率和高频应用。" 如前所述、如果没有这种连接、我们无法保证器件的功能正确。 我可以推测可能发生的情况、但我们没有对这种情况进行任何测试。 我强烈推荐这种连接。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn、

    我对不这样做的影响真的很感兴趣。 请提出您对此的看法。  

    尽管我会将 PWPD 连接到 VSS、以实现您所说的正常工作。 您的意见是为了提升我的主题知识。

    感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Shubham、

    我无法准确描述如果 PWPD 未连接到 VSS 会发生什么、因为我们尚未对其进行测试。 我想设备无法正常工作、但我不确定具体细节。