主题中讨论的其他器件:BQ27510、 BQSTUDIO、 EV2400
我正在尝试将 DFI 文件写入 BQ27510。 我必须通过我们的生产测试仪编写我自己的"数据流"来编写 DFI 文件、我不得不看到我对所有分散的文档、各种文件格式等感到有点困惑
最后我偶然发现了"SLUA801- Gauge Communications"、找到了描述 df.fs 文件格式的部分。 我的理解是、只需按照应用手册第5节中的"W:"、"C:"和"X":"命令、即可完成整个 DFI 更新过程、对吧?
但是、我通过 ROM 写入部分获得了大约75%的比较误差。 此时、器件处于 ROM 模式、不确定如何将其恢复到可以重试的状态。
所以、
1) 1)如何从比较错误中恢复? 我是否需要退出 ROM 模式并从头开始、或者再次从"ROM 写入"部分的开头开始等?
2) 2)为什么比较操作失败? 我是否可以查看应用手册、以尝试了解当比较失败时它尝试写入的内容?
谢谢。。。