This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53626:Mathcad

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53626

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/912897/tps53626-mathcad

器件型号:TPS53626

大家好、

我能否获取适用于 TPS53626的 MathCAD 设计工具? 我需要它来设置控制环路参数。 非常感谢。

这就是 DS 所说的:请联系您的 TI 代表获取 MathCAD 设计工具,以计算本节中的稳定性要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kim:

    Mathcad 工具不可用、但您仍可以遵循上电的数据表参数。

    谢谢

    Chasel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chasel、

    除数据表外、您能否提供任何材料/参考来检查 TPS53626的稳定性? 对我而言、遵循 DS 逐行并不是很清楚、因为 DCAP+架构上甚至没有足够的信息。

    客户的输出电容有问题、我认为这是因为稳定性问题。 因此、他们请求我审核补偿组件值。 非常感谢您在这方面的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kim:

    您可以使用补偿器和平台参考设计 L/C 作为起点、然后根据瞬态/DVID 性能调整环路。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chasel、

    我根据数据表计算极点/零点。 您能不能检查我是否在正确的轨道上?

    问题1.  

    上面的等式是 DS 的控制到输出增益。 以红色突出显示的分母看起来类似于 LC 输出滤波器的复数偶联极点、因此 W1 (极点)将如下所示。

    但我发现、该极点的公式在 DS 中显示方式不同、如下所示。

    您能建议哪一个是正确的吗?

    问题2.  

    我附加了一个幻灯片、尝试在 DS 中确定设计过程。 环路补偿值(R1、C1、C2)不是我预期的值。 我以蓝色添加问题/备注。 您能回顾一下该幻灯片并给我一些评论吗?  

    e2e.ti.com/.../0842.TPS53626_5F00_Stability_5F00_DS.pptx

    确认后、我将使用相同的方法来获取客户原理图。 非常感谢您对此的支持!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kim:

    1、Oma1 = PI/Ton

    2.您可以将零点设计为接近 fo 而不会出现任何问题、但对于高频极点、请将其移至开关频率附近、如果为低频、则会获得较低的带宽并损害瞬态性能。

    谢谢

    Chasel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chasel、

    非常感谢您的参与! 请回答我的最后一个问题吗?

    关于您的答案1、那么我如何获得 Q1? 我认为下面是 Omega0输出滤波器的 Q 因数、但您告诉我 Omega1是正确的、我如何计算 Q1?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    请回答这个问题吗? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Minkyung、

    由于组件变化、电路板寄生等原因、计算和测量之间通常不匹配  

    我建议使用基准测试来调整补偿。  

    谢谢