This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63900:锂离子电池和 PM

Guru**** 2585865 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63900

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/917826/tps63900-li-ion-battery-and-pm

器件型号:TPS63900

您好吗、您能否提供 TPS63900的效率与负载电流间的关系图?  

x 轴上的负载电流范围为1uA 至100mA。

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您可以在数据表的第21页找到效率图。 预量产样片存在硅问题、我们需要几周时间才能正确提供请求的数据、请参阅数据表第4页的"注意事项"框:

    注意:

    采用 XPS63900DSKT 可订购器件型号的预量产样片(顶部标记:

    X639)有一个芯片 μA、此问题在正常情况下导致大约300 μ A 的泄漏

    操作。 这会导致轻负载下的效率降低。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brigitte、

    感谢您的回复。 没有、我查看的输出电流范围图是1uA 到100mA。

    请帮助您从工厂获取此数据。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    如前所述、来自预制材料的数据不准确。 请等待一段时间、直至我们的材料没有数据表第4页中描述的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    需要一段时间、但现在您可以在此文件中找到负载为1uA 时输出电压为3.3V 时的效率:

    e2e.ti.com/.../D007_2D00_SLVSET3_2D00_01.emf