This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62866:RK3399

Guru**** 2511655 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62866

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/918195/tps62866-rk3399

器件型号:TPS62866

你(们)好,先生  

1.我是否知道 TI 已经为 RK3399推荐了总体解决方案?

参考设计对 VDD_GPU 和 VDD_CPUB 使用 SYR838和 SYR837,但我看到 TPS62866的最大输出电压为1.2V,是否有人对 RK3399使用 TPS62866?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kaile、

    TPS62866可使用 I2C 提供高达1.675V 的电压。

    您可能参考的1.2V 或1.15V 最大输出电压是启动电压。

    在 VSET 引脚上连接了一个电阻器、启动时将读取此电阻器值、这将定义您的启动输出电压。

    请参阅表1、了解哪个电阻与哪个启动值相关联。

    使用 I2C 通信总线、允许您提供高达1.675V 的电压。

    如果您有更多问题、请告诉我!

    非常感谢。

    此致、
    Dorian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    有任何在 RK3399平台上使用 TPS62866的经验、或有什么平台使用 TPS62866?

    另一个问题,我是否知道 QFN 封装 MP 计划?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kaile、

    "TPS62866的平台用途是什么"是指什么? 您是否在谈论用于控制 TPS62866的软件?

    我宁愿在私下讨论 QFN 封装版本的 MP 计划。

    我向您发送友谊请求、以便我们进行讨论、请接受。  

    您可以通过单击屏幕右上角的"聊天"图标来启动私人消息。

    非常感谢!

    此致、
    Dorian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kaile、

    我没有听到您的反馈!

    您能否接受我的友谊请求、以便我们可以讨论 MP 计划?

    请告诉我!

    此致、

    Dorian