This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23756:可闻噪声问题基于 PMP40514的 PCB

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP40514

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/918348/tps23756-audible-noise-issue-pmp40514-based-pcb

器件型号:TPS23756
主题中讨论的其他器件:PMP40514

大家好、TI 人!

因此、我在 PMP40514原理图之后建了一个 PCB 模型、它在功能上正常工作。  但是、我有一个来自 L3的高频可闻呜呜声噪声。

输出电压和电流看起来都很好。

我注意到一些便宜的中国 POE 模块也有同样的效果、但评估套件中没有注意到这一点。  在一些便宜的中国模块上、我注意到我只会听到噪音、但没有输出。

输出电感器发出高音调的呜呜声是否有常见原因?  或者更具体地说、我是否可以做些什么来消除白鲸?

非常感谢您的想法!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哦、我可能错了... 两个 MOSFET 之间的反激式上似乎有一个陶瓷电容 C24、这是最能听到的。  我尝试了两个不同的电容器、但我想知道这是不是仅仅是一个糟糕的电容器选择、还是我的电路中存在配置错误、使问题变得比需要的严重得多。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    啊、好的、我认为只需要将电容器更改为不会产生太多噪声的电容器。

    如果我可以在反馈/光耦电路上做任何值得研究的事情,请告诉我:) 我很高兴了解更多!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉在几个帖子后跳转、您是否会说您已解决问题? 我们还有其他什么可以为您提供帮助吗?


    对于反馈电路、我们检查负载瞬态(如0.1A-1A)和增益/相位裕度。 要检查边距、请使用波特图机。 以下两篇文章提供了一些控制理论和计算方法:

    https://www.onsemi.com/pub/Collateral/TND352-D.PDF 

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、

    感谢您提供 PDF、我将把它读入其中。

    我订购了一些新的抗噪声电容器、希望这能解决我的问题。

    但是、与往常一样、可能存在多个问题。  在我的货件送达后的几天内、我们应该能够为您提供最新信息、并更换一些器件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、

    供参考我的输出电感值错误(过低)、这是所有初始电压变化和电容器噪声问题的根本原因。  现在、我认为这只是正常调优(我还没有学习!)

    谢谢你们!

    Jeff