This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2897A:UCC2897A ASN 不启动。

Guru**** 2553440 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2373, UCC2897A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/915073/ucc2897a-ucc2897a-asn-not-boot

器件型号:UCC2897A
主题中讨论的其他器件:TPS2373

您好、先生、

我在以下原理图中设计了 TPS2373+UCC2897A、它是具有12V 输出和7.5A 的90W 、但 UCC2897A 现在出现了问题、无法启动。

下面是我做的实验。

1. t1 11.5uH (np:nbias:ns=1:0.666:0.5),l3 33uH。

2.禁用 U1 TPS2373、R17、T1、L2。

3.将 SR MOSFET 更改为肖特基二极管并禁用外围组件 (D16、D17、D18、D19、Q5、 Q6、Q7、Q10、R32、R33、 C32、C40)

在 C30处提供48V 电压

5.在 C52处提供12V 电压

在上述实验之后、输出为3~5V、但我将其设计为12V。  我在哪里忽略了调试、或者应该从哪里开始调试? 谢谢。

谢谢、致以诚挚的问候

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rock、

    我无法阅读您在帖子中嵌入的照片。

    请附上原理图的 pdf、以便我可以正确查看工程文档。

    此致

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    请参阅以下文件、谢谢。

    e2e.ti.com/.../UB012D_5F00_1V1_5F00_F_5F00_20200616_2D00_01.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rock:

    看起来电源会进入电流限制状态。

    在48V 输入和90W 负载下、平均输入电流约为1.9A
    当 np:ns 比率为1:0.5时、48V 输入和12V 输出的占空比为0.5。
    这将导致峰值初级电流为1.9/0.5 = 3.8A


    为简单起见、我没有考虑输出电感器的纹波 d。
    CS 引脚的跳闸电平最小值为0.4V、在此应用中、CS 上的直流偏置电压为0.05V
    这意味着最小 CS 限制为0.35V
    因此、电源将在0.35/0.1 = 3.5A 时进入电流限制、并且无法提供最大输出电压

    我建议您将 R43的值从0.1R 降低。
    使用 UCC2897A 的 Excel 计算器计算正确的值。
    无需 R48提供的直流偏移。

    在较低的功率水平下测试并检查开关波形。

    当您可以看到示波器波形时、了解发生的情况要容易得多。

    此致

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John、

    您能否为 UCC2897A 提供 Excel 计算器、非常感谢。

    此致、

    埃克肖

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eock、

    您可以在此处找到计算器:

    https://www.ti.com/product/UCC2897A?keyMatch=UCC2897A&tisearch=Search-EN-everything&usecase=GPN#design-development##design-tools-simulation

    SLUC662A zip 文件大约位于页面的中间位置

    此致

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John、

    感谢你的答复。

    我确认初级侧波形被发现为异常波形、

    对于无负载的 UCC2897A、不应存在突发模式等波形模式、当负载为30mA 时、VDS 的电压将达到-188V。

    如何解决此问题? 谢谢你。

    CH1:主 MOFET Vgs、CH2:辅助 MOSFET Vgs、CH3:辅助 MOSFET Vds。

    空载时的输出负载

    输出负载为30mA

    等待您的回答、非常感谢

    此致

    摇滚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rock:

    第二个波形显示了电源发生故障的情况。
    电源以软启动和关断方式启动。
    检查 LINEOV、LINEUV 引脚。
    检查 CS。
    CS 引脚上的噪声会导致 PWM 关闭、这将为您提供低输出电压
    这些信号中的任何一个都可能导致关断

    此致

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    由于没有收到进一步的来文,我将关闭这一帖子。

    此致

    John