This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3526:浪涌电流

Guru**** 2583735 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3526

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/917188/lm3526-inrush-current

器件型号:LM3526

我目前正在使用 LM3526设计电路。
因此、您能否回答以下问题?

什么是"过流阈值"?
数据表中的直流电气特性表指出"过流热保持为2.2A (典型值)。
我不知道与电流限制的差异。

从图14可以看到 、当浪涌电流达到2.2A 时、该标志被拉低。
因此、如果通过施加受限电流将该标志拉低、则即使在浪涌电流过图中的1A 电流后流动、该标志也被视为被拉低。 14.
但在图14中、仅当浪涌电流为2.2A 时、该标志才会被拉低。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    请参阅"瞬态过流延迟"部分数据表中的以下说明。

    希望这些信息能回答您的问题。

    对于 TI 的政策、我将首先单击 Resolved 按钮。

    如果您有任何其他问题、请随时与我联系。

    如果您认为问题已解决、请单击"问题已解决"按钮。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还有一个问题。

    根据 数据表的直流电气特性表、"过流阈值"为2.2A (典型值)。
    另一方面、  "电流限制"部分的数据表中的电流限制为1.0A。
    此外、"软启动"部分的数据表中的最大浪涌电流为1.5A。

    我确认 了您介绍的"瞬态过流延迟"部分。
    尽管介绍了电流限制状态、但本节中的上述电流限制是什么?

    如果1.2A 浪涌电流持续2ms、该标志是否会被拉至低电平?
    (1.2A< "过流阈值"为2.2A (典型值)。)
    (从  "电流限制"部分的数据表中可知、1.2A > 1.0A。)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如"瞬态过流延迟"部分所述、抗尖峰脉冲时间为1ms。 如果浪涌电流超过1ms、则故障标志将置为有效。

    2.您也可以通过外部 RC 电路设置延迟时间。

    对于 TI 的政策、我将首先单击 Resolved 按钮。

    如果您有任何其他问题、请随时与我联系。

    如果您认为问题已解决、请单击"问题已解决"按钮。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您描述了"如果浪涌电流高于1ms、则故障标志将被置为有效"。
    然后、请告诉我浪涌电流的限制值。
    2.2A (过流阈值)? 或1.0A (电流限制)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    无论 OC 或电流限制是否超过1ms、都会将故障标志置为有效。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。

    那么、如果0.5A 的浪涌电流持续3ms、是否会下拉 FLAG?

    2.我还有一个问题。
    "OC"和"电流限制"之间的区别是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    浪涌电流意味着非常高的瞬态电流。 0.5A 低于电流限制值。

       它不会下拉故障标志。

    2. OC 电流是高于电流限制的电流平台。 用于抑制瞬态高电流。

      电流限制用于限制稳定电流、该电流高于电流限制阈值。

    对于 TI 的政策、我将首先单击 Resolved 按钮。

    如果您有任何其他问题、请随时与我联系。

    如果您认为问题已解决、请单击"问题已解决"按钮。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我很抱歉多次

    我仍然不确定。

    如果1.2A 浪涌电流持续2ms、是否会下拉 FLAG?
    (在这种情况 下、浪涌电流(2ms)长于"瞬态过流延迟"(1ms)。
    Howevwe、浪涌电流 小于 OC (2.2A)。)

    电流线性 限制是为了限制"稳定电流"。
    因此 、我认为 没有必要考虑浪涌电流。

    上述理解是否正确?
    我很抱歉多次、但请回答。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果电流在超过2ms 的时间内恒定为1.2A、FAULT 将被置为有效。

    如果电流为2.2A 0.5ms、然后是1A 恒定电流、FAULT 将被置为有效。

    如果电流为2.2A 0.5ms、然后小于1A 恒定、FAULT 将不会被置为有效。

    对于 TI 的政策、我将首先单击 Resolved 按钮。

    如果您有任何其他问题、请随时与我联系。

    如果您认为问题已解决、请单击"问题已解决"按钮。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。
    我解决了我的问题。