Other Parts Discussed in Thread: TPS53315
您好!
我的设计中使用的是 TPS53315 IC。 我使用 过 XAL8080-222MEB 电感器。 但我观察到输出电压波动。 目前、我已将 MODE 引脚接地、fsw=400kHz。 未连接负载。 电压波动的原因。 请帮我解决这个问题。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
转换器不稳定。 数据表的第8.2.2.3节进行了讨论
使用陶瓷输出电容器时的纹波注入元件选择。
使用2.2uH 电感时、输出纹波比注入纹波(电感周围的 RC)更显性、并导致不稳定。 3.3uH 可减少输出纹波、因此注入的纹波控制环路。
RC 的数据表选择讨论了在更高的输出电压下需要更高的 N。
使用上述原理图中的值、N 为1.2。 使用3.3 μ H 可得到1.8的 N。
使用2.2uH 和我建议的 RCC 值可得出 N 为3.81。 数据表建议、输出电压大于3.3V 时、N=4。
HI Shiftali、
现在、您有几个选项可以用于3.3uH 电感器设计。 您可以找到额定电压更高的 Cout -可能是额定电容为16V 或25V。
或者将3*22uF 更改为3*47uF 电容器。 请检查这是否能解决您的问题。 我认为您目前不需要增加 Cin、因为您的5V 是由于热插拔而加载的电压。
您是否考虑过使用电子保险丝(具有集成 FET 的热插拔)来尽可能减小浪涌电流?
此致、
Gerold