This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62111:TPS62111RSAR 纹波

Guru**** 2386080 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62111
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/918017/tps62111-tps62111rsar-ripple

器件型号:TPS62111

6mA 负载@ 3.3V 时、纹波大于40mVp-p @ 5Khz。

当我用于4-20mA 回路时、它应该小于10mVp-p

请建议一些解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Koteswar、

    我能看到您的纹波波形和原理图吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John 请找到原理图和波形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在轻负载下工作、电流小于10mA。 通常为6mA

    输入电压为6.7V、输出为3.3V

    纹波 RMS 要求小于2.2mVrms。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Koteswar、

    您的波形中的每个通道是什么?  2.2mV 是极低的纹波要求。  如果没有次级滤波器或 LDO 跟随器、您将无法满足这一要求。  通常、使用普通降压转换器时、大约7mV p-p 是最佳选择。  您的时间范围是什么?  我们很快发布了一款可能对您适用的新产品。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    问题在于 Vin 引脚上的纹波而不是输出引脚上的纹波。

    我们如何减少在4-20mA 回路和纹波频率(5-10kHz)级别导致问题的输入引脚纹波是一个问题。

    我们能否在不改变负载的情况下将突发频率提高到10kHz 以上、如果是、需要进行哪些更改。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Koteswar、

    我在 VIN 引脚上看不到任何输入电容器。  您至少需要10uF 陶瓷电容器。  如果您需要非常低的输入纹波、则需要更多的输入纹波。  可能还需要一个额外的 LC 滤波器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。另一页中有10uF、但放置在布局中靠近 Vin 引脚的位置。

    在您的一次谈话中、您说新部件即将推出。 您能为我们的应用提供建议吗

    VIN 为6V - 8V

    输出电压为3.3V

    最大输出电流不超过20mA

    VIN/Vout 纹波小于2mV RMS

    电感值不应超过10uH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Koteswar、

    我所考虑的器件具有大约5mA 的 IQ、因此效率不会太高。  我认为在您的情况下、LDO 是最佳选择。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    在 PFM 模式下、我们还可以更改开关频率/突发频率。

    如果是、如何执行。

    PFM 模式中同步引脚功能的功能是什么

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Koteswar、

    在 PFM 模式下、TPS62111以半滞运行。  它在正常开关频率下切换、直到 Vout 高于标称值0.8%、然后在 Vout 降至标称值之前不进行切换。  这无法调整。

    在 PFM 模式下、SYNC 引脚必须被拉低至 GND。  在此模式下、它没有其他功能。

    在 PFM 模式下、纹波电压将是 Vout 的0.8%或约26.4mV。