This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC3845:器件的电源电容器在运行几天后会出现故障。

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: UC3845
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/915242/uc3845-power-supply-capacitor-for-the-device-is-going-bad-after-few-days-of-running

器件型号:UC3845

UC3845用于从88V 至265V (50Hz 至60Hz)的输入交流电压生成24V/5A 的输出功率。

在中、二极管与串联端接电阻器串联、一个电容器靠近二极管末端连接到 GND

经过几天的工作后、电容器发生故障-当我们更换电容器时、电源系统工作正常。

您在这方面的投入非常可观。

原理图快照:电容器出现故障。 C33: C1206X225K5RACTU (电容、陶瓷、2.2uF、10%、50V、X7R、Flex、1206、SMT)

提前感谢您的友好支持。

此致、

S.Sendhil Kumar。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 S.Sendhil:

    附加的图片已损坏、您能否再次上传。

    谢谢你。
    Teng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    唐英年、您好!

    我再次附加了图片。

    提前感谢您的支持。

    此致、

    S.Sendhil Kumar。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 S.Sendhil:

    我建议将该电容器 C33与齐纳二极管 D52并联、在电流限制电阻器 R204之后、可以钳制其电压。  但 VCC 引脚上已经有一个220uF 的电容器 C48、因此无需 C33。

    此致、
    Teng   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Teng:

    在德州仪器 webench 原理图中,还有两个电容器,那么我想知道原因。

    请做必要的事。

    谢谢、此致、

    S.Sendhil Kumar。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 S.Sendhil:

    这是 Webench 模块作为您提供的规格。  

    https://webench.ti.com/power-designer/switching-regulator/customize/67?noparams=0  

    您能否共享 Webench 模块?

    如果将电容器放置在限流电阻器之前、则齐纳二极管无法钳制电容器电压。

    此致、
    Teng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Teng:

    我希望你们做得好。

    我无法打开共享链接、因为需要任何权限。

    请分享仿真器件启用的链接、

    提前感谢您的友好支持。

    此致、

    S.Sendhil Kumar。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 S.Sendhil:

    随附了 Webench 设计报告。  您能否共享 Webench 模块?  Thankyou.e2e.ti.com/.../6433.WBDesign67.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Teng:

    故障的根本原因仍未得出结论、直到我们没有特权修改现有设计

    现有设计中是否存在任何缺陷、因为在运行数年后从现场观察到故障? 电容器故障的主要原因是 与组件 降额相关的问题或可靠性/寿命故障?

    期待您的想法

    谢谢、此致、

    周六

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Sathish,

    我认为这个问题是由电容器 C33上的大纹波电流引起的。 这个电容器不是必需的、您只需在设计中将其移除即可。

    谢谢你。