UC3845用于从88V 至265V (50Hz 至60Hz)的输入交流电压生成24V/5A 的输出功率。
在中、二极管与串联端接电阻器串联、一个电容器靠近二极管末端连接到 GND
经过几天的工作后、电容器发生故障-当我们更换电容器时、电源系统工作正常。
您在这方面的投入非常可观。
原理图快照:电容器出现故障。 C33: C1206X225K5RACTU (电容、陶瓷、2.2uF、10%、50V、X7R、Flex、1206、SMT)
提前感谢您的友好支持。
此致、
S.Sendhil Kumar。