This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025C:TMS320F280025C

Guru**** 2457950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/917641/tms320f280025c-tms320f280025c

器件型号:TMS320F280025C

尊敬的先生、您好  

我想将该器件用于新项目。

您能给我发送2-3个样本进行测试和调试吗?

资产是  

XF280025CPTS

请检查我的申请、并向我发送2-3个样片。

将来我想使用 F280021PTQR 器件 、如果您有该器件的样片?

请向我表示 感谢

电子项目 MicroIdea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Riccardo、

    我们不会通过网络提供免费样片。   请参阅 www.ti.com/.../TMS320F280025C 订购 XF280025CPTS。

    子集器件 F280021PTQR 将于2021年第1季度发布、但所有开发均可使用现已推出的超集器件(XF280025C)完成。  

    最好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您的回复。

    我想在 XF280025CPTS 上开发该系统、然后转到 F280021PTQR。
    我有3个问题:

    1)-您能告诉我这两个器件是否与引脚分配相同、以便我可以制作 PCB 和整个系统、然后仅更换 MPU 吗?

    2)-是否有评估板可用于开始测试? 你可以告诉我代码吗?

    3)-最后,是否有一个 ti type mc( competitor)软件可以帮助我配置这些微控制器的引脚和外设?

    感谢您给我的所有回答...

    Riccardo
    您好、感谢您的回复。
    我想在 XF280025CPTS 上开发该系统、然后转到 F280021PTQR。
    我有3个问题:

    1)-您能告诉我这两个器件是否与引脚分配相同、以便我可以制作 PCB 和整个系统、然后仅更换 MPU 吗?

    2)-是否有评估板可用于开始测试? 你可以告诉我代码吗?

    3)-最后、是否有 TI 类型 MCC 软件可帮助我为这些微控制器配置引脚输出和外设?

    感谢您给我的所有回答...
    Riccardo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Riccardo、

    很抱歉、两次回复之间的间隔时间太长;您可能已经对此进行了研究、但我将回答

    1)-您能告诉我这两个器件是否与引脚分配相同、以便我可以制作 PCB 和整个系统、然后仅更换 MPU 吗?

    A1)是的,这两个器件是引脚/引脚兼容的。 25C 将具有一些附加功能、例如 CLB 和与21相比更多的闪存

    2)-是否有评估板可用于开始测试? 你可以告诉我代码吗?

    A2) TMDSCNCD280025C 是此 MCU 的控制卡评估板。  如果您之前使用过 C2000控制卡、那么您可能会拥有基板(我们称之为扩展坞)、并且您只能购买 controlCARD。  否则 、如果您向下滚动、您将需要购买捆绑的坞站/控制卡、两个选项都位于工具文件夹页面链接上

    3)-最后,是否有一个 ti type mc( competitor)软件可以帮助我配置这些微控制器的引脚和外设?

    A3)是的、您将需要使用 此处我们云工具页面上的 PINMUX 实用程序  

    最棒的

    Matt