This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 锂离子电池的电源设计

Guru**** 2835905 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62826, TPS62821

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/917769/power-designs-for-li-ion

主题中讨论的其他器件:TPS62826TPS62821

您好、降压转换器的最佳解决方案是什么?

谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您向论坛发帖。
    为了更好地帮助您、请回答以下问题:

    1.您将使用多少个串联/并联电池 xSxP 来确定电池组电压?
    2.您需要获得什么输出电压或电压范围?

    我期待你的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    回答您的问题如下:

    1) 1)仅1节电池- 3.7V 1500mAh 锂离子电池

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、

    馈通模式意味着什么? 它是否与100%占空比运行相同?

    当  VIN 接近 VOUT (VIN_MIN = Vout + Iout_max *[RDSon + Rload)时、TPS62826 (降压转换器)支持100%占空比。   另一方面 、3A 器件会为您的应用寻找一种性能过剩的器件。 您可以考虑使用 TPS62821 (请参阅随附 的文件) 、它是一个1A 的器件。

    顺便说一下、您是否打算将3.0~4.2V 输入转换为3.3V 输出? 如果是这种情况、则应考虑使用降压/升压转换器。

    此致、

    Excel

    e2e.ti.com/.../tps62821.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、

    只是一个软提醒。

    您是否有时间检查上述问题?

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、

    您的问题是否已解决? 如果需要进一步的支持,请告诉我们。

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、

    如果您没有进一步的查询、我将关闭此主题。 您可以随时发布任何问题、让该主题重新打开。

    此致、

    Excel