This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24193:查看电池电压过低时的充电器输出尖峰

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24193

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/916631/bq24193-seeing-spikes-on-charger-output-from-a-low-battery

器件型号:BQ24193

您好!

我们在系统的几个修订版中一直使用 BQ24193电池充电器、我们注意到、如果电池电量几乎耗尽、充电器将从3.5V 开始脉冲至4.0V。 电池充满电时不会出现这种情况。

什么可能导致脉冲发生? 我在下面附加了几个示波器图像。

电源电压为13V。 我们对充电器进行了编程、使其具有500mA 的输入电流限制。

此致、

Irenz Afable

电池充满电时的电池充电器输出:

电池电量低时的电池充电器输出:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1. 您所说的"电池几乎耗尽了"电池的电压是多少?

    2. 您提到了"充电器开始从3.5V 脉冲到4.0V"、您指的是哪个输出? VSYS 或 VBAT 或其他内容? 脉冲是一次还是重复的?

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上好、

    1) 1) 当 OUT 电池充满电时、其输出电压约为4.1V。 系统的低电池输出约为3.4V。

    2) 2)我所指的输出是 VSYS 输出。 脉冲重复发生。 大约2Hz。

    此致、

    Irenz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们仍在调查此问题、并找到一些可能有助于找到解决方案的更多信息。  

    1) 1)我们将快速充电电流限制从1.5A 降低到700mA、以稳定充电器。  

    2)使用大约3.6V 或更低的电池将开始显示此行为、但3.7V 或更高的电池不会显示此行为。  

    此致、

    Irenz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面是一些其他更新、

    在下面的示波器捕获中、您可以看到在电压增加期间 SYS 引脚上充电器输出的转换已放大。

    周围的噪声实际上也在接地平面上看到。 顶部线路接地。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Irenz、

    1. 当 VSYS 稳定且 VSY 有脉冲时、您能否提供所有寄存器值?

    2.该行为在一 个 IC 或多个 IC 上是否显示?

    谢谢、

    宁。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning、

    这些是我们在系统中默认设置的寄存器:

      REG00 - 0x35

      REG01 - 0x5B

      REG02 - 0x40

      REG05 - 0x8A

      为了稳定显示脉冲的电路板上的充电、我们必须将 REG02更改为00、以将快速充电电流限制设置为512mA。  

    2.我们看到这种行为发生在多个电路板上,在我们的新设计中使用这种特定的 IC。 我们在之前的设计中使用过该 IC、它起作用了。 但是、这些更改不应给负载增加太多。  

    此致、

    Irenz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Irenz、

    此问题通过其他渠道解决。 该线程被视为已解算和已闭合。

    谢谢、

    宁。