您好!
我们在系统的几个修订版中一直使用 BQ24193电池充电器、我们注意到、如果电池电量几乎耗尽、充电器将从3.5V 开始脉冲至4.0V。 电池充满电时不会出现这种情况。
什么可能导致脉冲发生? 我在下面附加了几个示波器图像。
电源电压为13V。 我们对充电器进行了编程、使其具有500mA 的输入电流限制。
此致、
Irenz Afable
电池充满电时的电池充电器输出:
电池电量低时的电池充电器输出:
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我们在系统的几个修订版中一直使用 BQ24193电池充电器、我们注意到、如果电池电量几乎耗尽、充电器将从3.5V 开始脉冲至4.0V。 电池充满电时不会出现这种情况。
什么可能导致脉冲发生? 我在下面附加了几个示波器图像。
电源电压为13V。 我们对充电器进行了编程、使其具有500mA 的输入电流限制。
此致、
Irenz Afable
电池充满电时的电池充电器输出:
电池电量低时的电池充电器输出:
您好、Ning、
这些是我们在系统中默认设置的寄存器:
REG00 - 0x35
REG01 - 0x5B
REG02 - 0x40
REG05 - 0x8A
为了稳定显示脉冲的电路板上的充电、我们必须将 REG02更改为00、以将快速充电电流限制设置为512mA。
2.我们看到这种行为发生在多个电路板上,在我们的新设计中使用这种特定的 IC。 我们在之前的设计中使用过该 IC、它起作用了。 但是、这些更改不应给负载增加太多。
此致、
Irenz