This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22919:PSpice 问题

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22919

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/918449/tps22919-pspice-question

器件型号:TPS22919

我对 TPS22919DCK 有疑问。  我看到该器件有 PSPICE 模型、PSPICE 模型是否可以与 TI-TINA 配合使用?

 

应用将该器件用于软件控制的 CAN 终端。  下面是原理图的一个片段。  与引脚5的连接已断开、因此引脚5未连接。  基本上尝试将器件用作模拟开关。  但它不像我想象的那样工作,所以我想用 TI-TINA 对它进行仿真。

 

是否可以使用或修改 PSICE 模型以与 TI-TINA 配合使用?

 

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lucas、

    请在 此处观看此培训视频:https://training.ti.com/importing-spice-models-tina-titm-simulator

    就 TPS22919的引脚5而言、该引脚连接到内部 QOD。 如果您将此引脚保持悬空或未连接、则器件仍将正常工作、但不会使用 QOD。  

    感谢您在设计中使用 TI 电源开关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供此资源!

    我能够导入模型并进行仿真。  我找不到 CAN 收发器的 SPICE 模型、因此我无法真正查看 TPS22919和终端发生了什么情况。

    您能为 CAN 端接提供 SPICE 模型吗? 下面是我的电路的片段。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lucas、

    遗憾的是、我无法提供 CAN 终端的模型。 CAN 收发器不属于我们的电源开关产品系列。

    我的 CAN 理解是基本的。 我知道您应该期待一个差分信号。 解决方法可能是对您的 CAN 线路进行电压探测、并将灯串与预期的电压匹配?  

    我要提到的另一件事是、您应该考虑任何开关应用的开启延迟、上升时间、关闭延迟和下降时间、以确保波形的平方性保持不变。 我还看到您在这里使用内部 QOD。