This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:一般使用问题

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952, MSP430F5529, BQSTUDIO, MSP430FR2355

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/917372/bq76952-general-usage-questions

器件型号:BQ76952
主题中讨论的其他器件: MSP430F5529BQSTUDIOMSP430FR2355

我将使用此 IC BQ76952、因为现在我将其开发板用作我的参考设计。 以下是我的问题:

我可以在同一电路板上使用与同一微控制器连接的两个或多个 BQ76952吗?

能否在开发板参考设计上对微控制器进行编程? 如果是、我可以在哪里找到代码并进行自定义?

如果有、我可以如何以及在哪个软件上自定义我的 GUI 吗?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zoe、

    绝对可以将多个 BQ76952器件连接到微控制器。 有多个用户已经通过堆叠其中的两个器件开始设计、尽管这对连接不同电压域的微控制器和控制保护 FET 带来了一些挑战。 我们计划在某个时候发布堆叠解决方案的参考设计、但这可能需要几个月的时间。

    开发板上的微控制器是 MSP430F5529。 它可以重新编程、但我们没有可用于共享的代码。 它主要提供将 PC 连接到 IC 的功能、以便您可以使用 BQStudio 进行实验。 我们无法自定义 GUI。

    EVM 用户指南确实展示了如何将外部微控制器连接到 EVM、我有一个使用 MSP430FR2355 Launchpad 的基本代码示例:

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/7230.BQ769x2_5F00_MSP430FR2355_5F00_BasicCommandExamples_5F00_I2C_5F00_v01.c

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/2677.bq769x2_5F00_Ctrl_5F00_FR2355.h

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以在开发板中对微控制器进行重新编程吗? 它是否具有 JTAG 引脚选项?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zoe、

    是的、这应该是可能的。 EVM 的底部角落靠近 USB 连接器、有一个用于 JTAG 的4引脚连接器。 但是、如果您更改微控制器上的程序、EVM 将无法再与 BQStudio 通信。

    此致、

    Matt