This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS746:如何估算软启动时间

Guru**** 2797025 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS746

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/918223/tps746-how-to-estimate-soft-start-time

器件型号:TPS746

大家好、

我想知道 TPS746的软启动时间。

数据表中提到、它 具有内置软启动功能、单调 VOUT 上升和500us EN 触发启动时间、但这并不是我想要的。

如何估算软启动时间?

此致、

Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Itoh-San、您好!

    我检查了验证数据、找不到有关软启动功能的更多详细信息。 我必须让设计团队参与进来。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John-San、

    好的。 请咨询设计团队。

    此致、

    Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Itoh-San、您好!

    对于具有内部软启动控制的任何 LDO、以下步骤应有助于将上升时间预测为 COUT 的函数:

    1. 找到以下转换率中的最小值
      1. 0.03uA/27pF à 软启动压摆率–0.03uA 内部充电电流流入27pF 内部电容器
      2. ILIM / COUT  à VOUT 上有史以来最快的压摆率
    2. 如果步骤1中的答案是软启动压摆率,VOUT 上的上升时间= 0.65V/软启动压摆率,其中0.65V 是误差放大器的基准电压。
    3. 如果步骤1中的答案是(b),则 VOUT 上的上升时间=(VOUT_OPTION * COUT )/ILIM

    其中 VOUT_OPTION 是您选择的任何输出电压。  

    我希望这能回答你的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John-San、

    感谢您的回复。

    数据表中。 未描述误差放大器的基准电压。 但是、VFB 定义为0.55V。 请仔细检查。

    2.比较最快的输出电压压压摆率和内部 SS 电容压摆率是合理的。 不过、我想知道 您的公式中为什么不考虑分压器值。 请详细说明这一点吗?

    此致、

    Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Itoh-San、您好!

    抱歉、上面的拼写错误、VFB 是基准电压、为0.55。 通过此校正、您可以使用 VOUT、因为0.65V 是第2步和第3步。

    这是否有助于澄清您的问题?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John-San、

    我得到的基准电压为0.55V。 但我的 VOUT 不是0.65V。 我真的不明白你的意思。 VFB=0.55V、但您可以在步骤2和3中使用0.55V?

    此外、请回答我的第二个问题。  

    我想知道 您的公式中为什么不考虑分压器值。 我不明白为什么可以直接比较内部 SS 电容器和输出电容器的压摆率。 请详细说明这一点吗?

    此致、

    Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Itoh-San、您好!

    误差放大器的基准电压为 VFB。 这是0.55V

    对于问题2、将 VOUT 设置为高于 VFB 会考虑电阻分压器、因为这是将 VOUT 从0.55V 提高到0.65V 的方法。  

    这有道理吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John-San、

    明白了、谢谢!

    此致

    Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John-San、

    很抱歉再次打扰您。

    根据您的公式、如果软启动电容压摆率占主导地位、则 SS 时间将为0.55V/(0.03uA/27pF)= 495us。

    但是、数据表范围内的 SS 时间比计算时间(200-300us)短得多。

    请您澄清一下吗?

    此致、

    Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次附加图像

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Itoh-San、您好!

    这里、内部 SS 电容器似乎不是显性的。 这意味着斜坡受到限制、主要由电流限制和折返电流限制决定。 这使得步骤3变得更加复杂、因为您需要将压摆率分解为两个线性部分:

    0 <VOUT<VFOLDDBACK (VFOLDBACK is not provided in the EC Table, but can be estimated as ~1.5V below VOUT as shown below): 的相位期间、ILIM_folders/cout

    和2. VFOLDBACKK <VOUT<VOUT_TARGET Where VOUT is the actual VOUT during the soft-start period and VOUT_TARGET is the target output voltage. 的 ILIM_B砖 墙  

    这很难进行精确计算、并且获取 EVM 并直接使用所需的输出电容进行测量可能会更容易。

    我希望这有助于回答您的问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John-San、


    让我们返回到步骤1。

    (a)基于软启动电容器的压摆率为
    0.03uA /27pF = 1.1kV/s

    (b)假设 I_foldback = 0.7A。
    在数据表中、cout 为1uF。
    I_foldback / COUT = 0.7A /1uF = 700kV/s

    最小值为(A)。
    根据(A)、SS 时间应为0.55V/1.1kV/s = 500us。
    我不明白为什么您认为折返电流限制在这里占主导地位。
    从数据表范围可以看到200-300us SS 时间。

    请仔细检查一下吗?

    此致、

    Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Itoh-San、您好!

    这些是理想的计算如果您考虑可能的容差(即实际电容和充电电流)、则斜坡可能更快或更慢。 请记住、这些不是修整后的参数。 因此、如果我假设充电电流大20%、电容小20%、时间更接近300us。  

    这是否有助于澄清问题?