This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A33:正负 LDO CAN#39;t 同步加电

Guru**** 2387060 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A47, TPS7A33
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/915030/tps7a33-positive-and-negative-ldo-can-t-power-on-synchronously

器件型号:TPS7A33
主题中讨论的其他器件:TPS7A47

您好,  

我  ,TPS7a4700和 TPS7A3301为音频放大器提供±18V 电压 TME49724。通电时、放大器输出脉冲电压(几十毫秒高达8V) ,这损坏了我的音频 ADC。我怀疑负电源和正电源有不同的斜坡时间导致了这个问题。根据捕获的波形,+18电压 可以 在  几毫秒内加电,但-18V 需要几百毫秒。那么,是否有任何建议可以解决这个问题?

此外、添加了两个 LDO ss/nr 引脚的电容器为1uF。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    您可能需要延迟启用 TPS7A47/33、直到负电源轨出现为止。 间接地、您可以使用 TPS3840等器 件等待几百毫秒、然后再启用 TPS7A47和 TPS7A33。 直接监控负电源轨的一个想法是使用 TPS38600。  

    但愿这对您有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    负电源轨和正电源轨几乎同时出现。  我已通过将 连接到 TPS7A33的 SS 电容器1uF 更改为47nF 来解决该问题。 但 输出中的飞跨是它们不同的斜坡 特性 TPS7A47具有斜坡斜率、而 TPS7A33具有指数斜率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    我看到 TPS7A47对增益基准进行滤波、而 TPS7A33直接对基准进行滤波。 一个尝试的想法是增加 TPS7A33上的 NR 电容器以缩短其软启动时间。

    可以尝试一下吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    我之前已经尝试过、在相同的 NR 电容值下、TPS7A33的启动时间比 TPS7A47长很多。 增加 NR 电容器只会导致两个 LDO 软启动时间不匹配。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    您是否曾尝试降低 TPS7A47速度或加快 TPS7A33速度?

    无法使它们完全匹配、但您应该能够使它们彼此更接近。