This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610:BQ28Z610是否适合项目?

Guru**** 2398695 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610, BQ24616, BQ27742-G1, BQ28Z610-R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/915633/bq28z610-is-bq28z610-fit-for-project

器件型号:BQ28Z610
主题中讨论的其他器件: BQ24616BQ27742-G1

您好!

我们希望 将 BQ28Z610与 bq24616搭配使用

是否还有其他 IC 可以将20毫瓦电池容量的2P 也包含 I2C? 最佳集成保护  

电池

平均电压:4.2V

截止电压:2.7V

 BQ28Z610的感测电流限值是多少?

我知道 在使用 BQ28Z610之前、需要在制造中对其进行编程、这只能通过 Windows 来完成?

 是否有适用于 Linux 的 BQ28Z610驱动程序?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    我会推荐 BQ28z610-R1。 对于具有集成保护功能的1S 解决方案、您还可以考虑使用 BQ27742-G1。 是的、在为您的应用配置电量监测计设置后、您将创建可在生产过程中使用的黄金映像。 让我在内部检查一下我们是否有适用于 BQ28z610的 Linux 驱动程序。  

    谢谢、

    鲁什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    我发现我们最近为 BQ28z610开发了一款 Linux 驱动程序。 该团队正与 Linux 团队合作、在 TI.com 和 Linux 内核中获取驱动程序。

    谢谢、

    鲁什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rushi、

    谢谢你。

    您是否有 ETA 打开,何时可以使用该驱动程序?  

    此外 、这是否是 刷写存储器的正确文档 www.ti.com/.../slua801.pdf

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    我将与团队核实可能的 ETA。 本指南更多地介绍了如何访问监测计数据存储器以及如何通过命令修改某些配置参数。 我们这里有一个有关监测编程的视频、可为您提供帮助: https://training.ti.com/gauge-programming-fundamentals

    谢谢、

    鲁什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、
    请参阅以下链接中的代码。 这是为 bq28z610 Linux 驱动程序提交的补丁。


    在复审/处理补丁后、上述链接可能不可用。 增补程序获得批准后、代码应成为 Linux 内核的一部分。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    谢谢、还有一件事、S1是否可以完全移除?  

    HTTPs%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252FTIDA-00895

    这仅在与 Battery Management Studio 配合使用时需要? 只需插入充电电压即可完成该操作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    S1有助于唤醒监测计。 监测计必须被唤醒才能进行通信。 您认为、电池组引脚上施加的充电电压将唤醒电量监测计。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否还需要唤醒才能从电池获取电源?

    我认为一种可能的解决方案是将监测计添加到电源逻辑中、并在按下电源按钮时通过 CPU 唤醒?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    监测计在看到负载时将唤醒。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    最佳解决方案是充电器。 关断时、FET 处于开路状态、电流唤醒比较器需要大于300mA 的电流来触发唤醒。

    CPU 是否直接由电池供电? CPU 能否向 PACK 引脚施加大于2.45V 的电压以唤醒监测计?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Damian、


    如果系统负载可以唤醒监测计、则一切都正常?

    下图:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jonathan、

    系统负载无法将 BQ28Z610从关断状态中唤醒、因为保护器件处于关断模式时、保护 FET 处于开路状态、因此在监测计唤醒之前无法连接电池。 您是否打算不使用 BQ28Z610的保护功能? 如果是这样、您将需要系统负载> Iwake 阈值。